Other Parts Discussed in Thread: TPS40210EVM, TPS40210
主题中讨论的其他器件: TPS40210
您好!
我正在通过28VDCBattery Source 使用 EVM 板 EVMTPS40210EVM。 TPS40210EVM (EVM)是一款升压转换器、可通过12V 输入总线在高达2A 的电流下提供24.0V 固定输出。
请建议如何 通过28V 输入总线在高达4A 的电流下转换此 EVM 板24.0V 输出。
此 EVM 板中的组件变化是什么。
谢谢、此致
维什瓦纳特