This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210EVM:通过28V 输入总线在高达4A 的电流下提供24.0V 输出

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210EVM, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315321/tps40210evm-24-0-v-output-at-up-to-4a-from-a-28v-input-bus

器件型号:TPS40210EVM
主题中讨论的其他器件: TPS40210

您好!

我正在通过28VDCBattery Source 使用 EVM 板 EVMTPS40210EVM。 TPS40210EVM (EVM)是一款升压转换器、可通过12V 输入总线在高达2A 的电流下提供24.0V 固定输出。

请建议如何 通过28V 输入总线在高达4A 的电流下转换此 EVM 板24.0V 输出。

此 EVM 板中的组件变化是什么。

谢谢、此致

维什瓦纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    感谢您提出有关 TPS40210是一款升压控制器的疑问的问题、TPS40210如何将28V 输出升压至24V 输出? 如果您向提供24V Vout 的升压转换器施加28V 输入电压、它会关闭低侧 FET、输出将是 Vin 减去二极管压降。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请建议我使用哪一个来 关断低侧 FET 、输出将是 Vin 减去电路中根据 EVM 板得出的二极管压降

    维什瓦纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    对不起、我不明白您最后一条消息中的意思。 一般而言、如果您需要获得更高的额定值、则需要检查 EVM 的 BOM、您可以  第17页找到它。 对于电容器、您对于电容器的额定电压和运行电压(28V Vin)有一定的裕度、同时确保您的电感器和 FET 在额定电流和额定电压方面是正常的。 通过在 TI https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 上的功率级设计工具上模拟您的设计、您可以了解需要牢记的电流和电压值 

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我不理解上述信息-

    感谢您提出有关 TPS40210是一款升压控制器的疑问的问题、TPS40210如何将28V 输出升压至24V 输出? 如果您向提供24V Vout 的升压转换器施加28V 输入电压、 它会关闭低侧 FET、输出将是 Vin 减去二极管压降。

    请参考电路如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    谢谢你的答复,我看到。

    对于要更改的元件、我建议查看 EVM 的 BOM、检查输入电容器及其额定值、如果它们适合使用、我还会查看电感器和 FET。 根据我最后一条消息、您应该能够在 EVM 用户指南中看到 EVM 的 BOM。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙