尊敬的专家:
我的客户正在评估 UCC27289、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
FET 由 UCC27289驱动。
VDD= 12.6V。
当高侧和低侧栅极电阻为2.2Ω 时、VHB-VHS (启动电容器电压)为12V。
另一方面、在 HS-HO 引脚的脉冲中会观察到振铃。
因此、高侧和低侧栅极电阻设置为22Ω 以减轻振铃。
(死区时间设置为200ns、以防止短路)
但是、VHB-VHS (启动电容器)的电压仅上升到6V 至7V、不再达到12V。
即使低侧 FET 100%导通、它也只上升到6~7V、而不是12V。
这种行为对于器件是否正确?
为什么栅极电阻增大时 VHB-VHS (自举电容器)电压不会增大?
您能告诉我问题出在哪里吗?
我有一件事令人担忧。
我将 BOOT 电容器设置为0.33μF。 建议的值为0.1μF。
这就是电压不增加的原因吗?
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市