This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:当栅极驱动电阻增大时、电压无法升高。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318237/ucc27289-when-the-gate-drive-resistance-is-increased-the-voltage-cannot-be-boosted

器件型号:UCC27289

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC27289、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

FET 由 UCC27289驱动。
VDD= 12.6V。  

当高侧和低侧栅极电阻为2.2Ω 时、VHB-VHS (启动电容器电压)为12V。

另一方面、在 HS-HO 引脚的脉冲中会观察到振铃。

因此、高侧和低侧栅极电阻设置为22Ω 以减轻振铃。

(死区时间设置为200ns、以防止短路)

但是、VHB-VHS (启动电容器)的电压仅上升到6V 至7V、不再达到12V。

即使低侧 FET 100%导通、它也只上升到6~7V、而不是12V。

这种行为对于器件是否正确?

为什么栅极电阻增大时 VHB-VHS (自举电容器)电压不会增大?

您能告诉我问题出在哪里吗?

我有一件事令人担忧。

我将 BOOT 电容器设置为0.33μF。 建议的值为0.1μF。

这就是电压不增加的原因吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    感谢您关于 UCC27289的问题。

    电容器仍应充电至12V。 您是同时将该电容器更改为0.33uF、将栅极电阻器更改为22欧姆、还是电容器始终更改为0.33uF?

    此典型应用电路中是否存在 VDD 上的电阻器和外部二极管? 我希望大家能够分享一下我们的原理图。 如果您选择放置外部自举二极管、则需要确保其具有较低的 Vf 和快速恢复时间、数据表中的第8.2.2.2节"外部自举二极管和串联电阻"中对此进行了概述。

    将引导电容器设置为0.33uF 后、您需要确保偏置(VDD)电容器的尺寸也更大、以应对这一问题。 数据表中的第8.2.2.1节"选择自举和 VDD 电容器"更详细地说明了这一点以及 VDD 电容器如何至少比自举电容器大10倍且也放置在靠近驱动器的位置。

    请告诉我您的原理图是什么样子、以及您是否有任何其他问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    我和客户沟通了一下、获得了额外的信息。

    我想分享、因此请给我发送一条友谊消息

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    我发送了朋友请求、此事将通过消息进行处理。

    谢谢!

    威廉·摩尔