This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:关于 TPS3430的两个问题

Guru**** 2558670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318166/tps3430-two-questions-regarding-tps3430

器件型号:TPS3430

大家好、

我的客户有关于 TPS3430的两个问题、您能提供建议吗?

数据表中显示了

为了实现锁存看门狗功能、一个开漏缓冲器通过一个小
从缓冲器阳极连接到 CRST 和 GND 的值电容。  

您是否为缓冲器推荐了 P/N?

第二个问题与图8-10有关、

如下图、当 WDI 没有输入时、WDO 从高电平变为低电平、并保持在低电平状态、直到 VDD 小于 VDD (min)。 那么、如果我的 VDD 电压处于正常状态、但 WDI 在很长一段时间后开始正常馈送、WDO 是否会从低电平变为高电平? 换句话说、只要 WDI 正常提供看门狗、WDO 就会处于高电平。 如果 WDI 不为看门狗提供信号、WDO 将始终处于低电平?

此致、

小营