Other Parts Discussed in Thread: TPS3430
大家好、
我的客户有关于 TPS3430的两个问题、您能提供建议吗?
数据表中显示了
为了实现锁存看门狗功能、一个开漏缓冲器通过一个小
从缓冲器阳极连接到 CRST 和 GND 的值电容。

您是否为缓冲器推荐了 P/N?
第二个问题与图8-10有关、
如下图、当 WDI 没有输入时、WDO 从高电平变为低电平、并保持在低电平状态、直到 VDD 小于 VDD (min)。 那么、如果我的 VDD 电压处于正常状态、但 WDI 在很长一段时间后开始正常馈送、WDO 是否会从低电平变为高电平? 换句话说、只要 WDI 正常提供看门狗、WDO 就会处于高电平。 如果 WDI 不为看门狗提供信号、WDO 将始终处于低电平?

此致、
小营