This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输出失败并短接至 GND

Guru**** 2531750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314332/tps25947-output-failed-shorted-to-gnd

器件型号:TPS25947

我在 设计中使用一对 TPS259474LRPWR、过了一小段正常使用时间、U5出现了故障、令人担忧、因为输入在内部对输出和接地短路、让烟雾消散。 我无法找出电子保险丝出现故障的原因、因为据我所知、设计不会让任何引脚超出其绝对最大值。

这是电路。 输入电压可以在6-8.4V 之间变化。 EN 线路被下拉至低电平、以导通 Q1、进而启动电子保险丝导通。

这个设计有什么问题吗、它会使电子保险丝发生灾难性故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的联系! 我明天会回来的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    U5是否失败或 U6?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    U5、按照我的原始消息。
    谢谢。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很想知道电子保险丝的输出端是否会出现较大的负尖峰、因为电子保险丝的输出端没有钳位肖特基二极管。 这会很奇怪、因为 U5故障、而不是 U6、这就是我想您问哪个电子保险丝故障的原因。 其次、我已经从该板上移除了 U5和 U6并将其替换为机械开关、因此我可以随时尝试切断电源、并测量是否存在任何负瞬变。 没有。

    还有什么其他可能是该问题吗? 接下来我会检查的内容。 在了解此 IC 的原理之前、我很担心设计的其余部分、因为其中有许多电子保险丝、我现在知道这些电子保险丝可能无法通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我能想到的唯一原因是由于 VIN 过冲和 VOUT 引脚变为负值而导致 VIN 引脚达到绝对最大值。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您检查设计。 我不认为那里有任何愚蠢的错误,但它再次保证有更多的眼睛看着它。 我们必须使输入或输出引脚超过其绝对最大值、因此我们已经在输入端添加了一些更好的 ESD 保护、并在输出端放置一个肖特基二极管、以确保输入的输出不会被任何下游电感拉至-0.3V 以下。 从那以后就没有出现过故障。