我在 设计中使用一对 TPS259474LRPWR、过了一小段正常使用时间、U5出现了故障、令人担忧、因为输入在内部对输出和接地短路、让烟雾消散。 我无法找出电子保险丝出现故障的原因、因为据我所知、设计不会让任何引脚超出其绝对最大值。
这是电路。 输入电压可以在6-8.4V 之间变化。 EN 线路被下拉至低电平、以导通 Q1、进而启动电子保险丝导通。
这个设计有什么问题吗、它会使电子保险丝发生灾难性故障?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 设计中使用一对 TPS259474LRPWR、过了一小段正常使用时间、U5出现了故障、令人担忧、因为输入在内部对输出和接地短路、让烟雾消散。 我无法找出电子保险丝出现故障的原因、因为据我所知、设计不会让任何引脚超出其绝对最大值。
这是电路。 输入电压可以在6-8.4V 之间变化。 EN 线路被下拉至低电平、以导通 Q1、进而启动电子保险丝导通。
这个设计有什么问题吗、它会使电子保险丝发生灾难性故障?

我很想知道电子保险丝的输出端是否会出现较大的负尖峰、因为电子保险丝的输出端没有钳位肖特基二极管。 这会很奇怪、因为 U5故障、而不是 U6、这就是我想您问哪个电子保险丝故障的原因。 其次、我已经从该板上移除了 U5和 U6并将其替换为机械开关、因此我可以随时尝试切断电源、并测量是否存在任何负瞬变。 没有。
还有什么其他可能是该问题吗? 接下来我会检查的内容。 在了解此 IC 的原理之前、我很担心设计的其余部分、因为其中有许多电子保险丝、我现在知道这些电子保险丝可能无法通过