This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843A 占空比下降

Guru**** 1688460 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317253/uc3843a-uc3843a-duty-cycle-dropped

器件型号:UC3843A

您好

我将 UC3843A PWM 控制器用于降压转换器拓扑。 对于轻负载条件、一切都正常、但当我增加输出功率时、占空比从96%下降到50%! 这会导致输出电压下降、并且永远不会被修改。 这意味着输出电压下降、FB 引脚保持在大约1.5V、而 CS 引脚的电压大约为0.4V 或更低。  

换句话说、我使用 Variac 变压器将输入电压从零逐渐增加到标称电压(230V)、在第一种情况下、占空比在输入电压高达50V 时保持约96%的值、 但当我增大输入电压时、电压会突然下降到大约50%。 我已检查 CS 引脚、该引脚中的电压已低于0.5V (除了开关瞬间的噪声)。

有人能帮助我解决此问题吗? 为什么在 FB 引脚为1.5V 且 CS 小于0.5V 时占空比下降到50%。  

谢谢

米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图以了解此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送消息、请找到随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下示波器波形。 红色波形是 FB 信号、为1.6、蓝色波形是输出电压、小于基准80V、黄色表示 CS 引脚电压、最后绿色波形显示 PWM 信号。 它从96%下降到50%左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只能显示 CS 和 OUT 吗?它看起来 CS 具有高噪声、而且 CS 波形看起来很奇怪、因为 OUT (绿色)保持高电平、CS 不显示增加。 但波形彼此重叠、很难辨别。 因此、首先仅显示 CS 和 OUT、以查看它们的关系是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的留言、我得到了另一个结果。 电流传感器已消失、更换 INA180A3后、波形如下所示:

    绿色:开关的栅极-源极

    红色:CS 引脚

    蓝色:输出直流电压(应为80V!!)

    黄色:输入直流电压

    根据上面的波形、按照预期和设计、输出应该为80V、但由于占空比压降问题、输出电压降至47V。

    另一方面、在轻负载和无负载的条件下、此转换器和控制电路工作正常、但当我增加负载电流输出时、占空比会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来 CS 电压升高、这不正常、这意味着您的输出电感值过低或处于饱和状态。 在降压转换器中、电感器电流应该为三角形式。 我认为、您需要增大输出电感值、以帮助解决该问题。 请检查您的设计并验证输出电感器值 U5和 U6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。 我认为电感器不在饱和区域。 我已经针对80V 输出和6.5欧姆电阻负载测试了此电路板。 它运行得非常好。 但是、当我将输出电阻降低至3.3或将负载电流提高两倍时、 当电压从18V 上升时、电压下降且占空比开始跳至50%。这意味着电流大约为5-6安、虽然我在80 VDC 和6.5欧姆负载条件下成功测试、但不会导致电感器饱和。 电流为10-15安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器电流形状不正确。 形状应该为三角形斜率随脉冲宽度增加而增加、而在无脉冲时为三角形向下。 您的波形显示几乎为正方形。 您需要弄清形状为什么是正方形的。 我怀疑您的 电感太低了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是电感器电流波形。 我的转换器是降压转换器、我在整流器之后和续流二极管之前监测负线路电流。 它是开关电流、在降压转换器中、输入电流是非连续的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将其标记为 CS 信号、电路显示其具有相同的输出电感器回路。 我对你说的话感到困惑。 您能否检查您的电路? 您提供的电路显示电流为电感器电流、虽然 INA 位于底部、但环路为输出电感器。

    电感器电流形状不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、输出电流与电路底部的 INA 相连并测量输入电流的负极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否显示用于循环电流的 INA 循环? 我看到 INA 电流与负载电流相同、也与 U5//U6电流相同。 您可以检查 INA 的电流环路吗?