您好
我将 UC3843A PWM 控制器用于降压转换器拓扑。 对于轻负载条件、一切都正常、但当我增加输出功率时、占空比从96%下降到50%! 这会导致输出电压下降、并且永远不会被修改。 这意味着输出电压下降、FB 引脚保持在大约1.5V、而 CS 引脚的电压大约为0.4V 或更低。
换句话说、我使用 Variac 变压器将输入电压从零逐渐增加到标称电压(230V)、在第一种情况下、占空比在输入电压高达50V 时保持约96%的值、 但当我增大输入电压时、电压会突然下降到大约50%。 我已检查 CS 引脚、该引脚中的电压已低于0.5V (除了开关瞬间的噪声)。
有人能帮助我解决此问题吗? 为什么在 FB 引脚为1.5V 且 CS 小于0.5V 时占空比下降到50%。
谢谢
米拉德