主题中讨论的其他器件:UCC21750、
Ucc21750客户在上电后可能会触发 DSAT、波形如下:

黄色曲线是 GE、蓝色线是输入、绿色曲线是 ce、紫色曲线是 DSAT。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ucc21750客户在上电后可能会触发 DSAT、波形如下:

黄色曲线是 GE、蓝色线是输入、绿色曲线是 ce、紫色曲线是 DSAT。
尊敬的 Yuhao:
V (集电极)到 V (发射极)电压是否为绿色? DESAT 在 VCE 电压较高时正确关断。
在 VCE 开始斜升之前、黄色 V (GATE)至 V (发射器)电压十几个周期似乎出现了故障。
我的解释是在周期内栅极会损坏、并开始传导高直流电、但 IGBT 仍在闭合。 在大约十几个周期之后、栅极短路甚至更多、IGBT 完全停止闭合。 然后、DESAT 电路无处可漏500uA、最终 DSAT 被触发。
您使用的 IGBT 是什么? 您可能需要在栅极上使用 TVS 二极管、以防止其在该电路中损坏。 它看起来非常嘈杂!
此外、探测栅极驱动器的电源以查看短路情况是否正确会有所帮助。 您可能会看到一个与 V (GE) ON 脉冲一致的骤降。
为什么在 DESAT 之后停止? 它不应该因为它是输入而不断地脉冲、也不知道 DESAT 已触发吗? 您是否向 uC 报告故障、然后可能停止发送脉冲?
此致、
肖恩