This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:Ucc21750随机触发 DSAT

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311952/ucc21750-q1-ucc21750-trigger-dsat-randomly

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

Ucc21750客户在上电后可能会触发 DSAT、波形如下:

黄色曲线是 GE、蓝色线是输入、绿色曲线是 ce、紫色曲线是 DSAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    V (集电极)到 V (发射极)电压是否为绿色? DESAT 在 VCE 电压较高时正确关断。

    在 VCE 开始斜升之前、黄色 V (GATE)至 V (发射器)电压十几个周期似乎出现了故障。  

    我的解释是在周期内栅极会损坏、并开始传导高直流电、但 IGBT 仍在闭合。 在大约十几个周期之后、栅极短路甚至更多、IGBT 完全停止闭合。 然后、DESAT 电路无处可漏500uA、最终 DSAT 被触发。

    您使用的 IGBT 是什么? 您可能需要在栅极上使用 TVS 二极管、以防止其在该电路中损坏。 它看起来非常嘈杂!

     此外、探测栅极驱动器的电源以查看短路情况是否正确会有所帮助。 您可能会看到一个与 V (GE) ON 脉冲一致的骤降。

    为什么在 DESAT 之后停止? 它不应该因为它是输入而不断地脉冲、也不知道 DESAT 已触发吗? 您是否向 uC 报告故障、然后可能停止发送脉冲?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    是的、  绿色曲线为 V (集电极)到 V (发射极)电压。 该电路如上图所示。 UCC21750-Q1之后存在该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    您是说 IGBT 未受损吗? 而使用不同的 UCC21750单元可以消除这种行为? 您是否认为这是器件制造缺陷?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、是的、IGBT 未受损、 使用不同的 UCC21750器件可消除这种行为。 这可能是制造缺陷、但脱硫装置可能仅在系统的特定位置触发、这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 VCE 这么低? 是否要在 IGBT 上使用带负电压的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接总线电压。 我可以给您发一个芯片吗、或者我们可以开一个会议来讨论这个问题吗?

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要、我们可以设置会议。 您可以向我发送 WebEx 或团队链接。

    如果未连接总线、该电压来自哪里? 您的自举电源是否有问题? 如果您分享您的原理图会对我有所帮助。