This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:8个串行 RGB LED =>驱动程序搜索

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3532, LP5520, LP8555, LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316050/lp8555-8-serial-rgb-led-driver-search

器件型号:LP8555
主题中讨论的其他器件: LP5520LM3697、LM3532

尊敬的 TI 技术支持:

我联系您是因为我要查找特定的 LED 驱动器。  

经过几个小时的研究,似乎很难找到我想要的东西。

我正在寻找一个驱动程序,可以 像下面的一个(管理8驱逐 RGB LEDs ).

目标是以串行方式管理 LED、以限制驱动器所在的主板与8个 RGB LED 所在的 LED 板之间的触点数量。

技术投入和要求如下:

供应商加入团队

通道
电流源通道

每个通道的电流源电平
[马]

输入电压
[V]

以下项的 VOUT 变化:  8个串行 LED  根据色轨
[V]

拓扑

集成升压转换器的数量

接口

封装

全局
效率
[%]

最小起订





  

 

 

量 交货周期 [周] 永久 [年] 价格 [€μ V] 红色 绿色 蓝色 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 要求 是 3 20 525V +/-5% 13、6 18、4 16、8 24 20 25、6 升压 在可能的情况下将功率耗散限制在1到3之间、 适用于3通道 PWM 配置的 I2C 应与我们的功率耗散约束条件 > 80% < 1000 < 10 > 5 < 1 μ€A LP8555几乎符合我的需求、但我对在12上仅使用3个电流源有点无聊。 它未优化 我见过另一款芯片(LP5520)、它在电流源方面更接近我的需求、但与不符: -在我的例子中请求的输出电压(最大256V )。 -功率优化与不同的升压输出值(然而,我认为一个常见的升压为所有的 RGB 颜色是可以接受的,因为我每串只有20mA )。 关于我的需求、您能向我提供最合适的参考吗? 感谢您的反馈。 此致。 安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    乍一看您的要求、我想您可以考虑 LM3697、这是一款3通道 LED 驱动器、每个通道的30mA 高达、输出电压高达40V。

    LM3697

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议 Patrick。

    此组件接近于我正在寻找的组件、只不过我希望每个 LED 通道都有一个专用 PWM。

    我忘记在最初的请求中坚持这一点。

    您是否考虑了与此附加要求相匹配的组件?

    感谢您的支持。

    安东尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我想知道 I2C 是否也适用于您吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    具有 I2C 配置是我的最佳解决方案、因为我的处理器平台在 PWM 方面受到限制。  

    我不确定是否能够有3个 PWM 可用于此目的。

    用于管理芯片驱动器上3种不同 PWM 的 I2C 配置对我来说是最佳配置。

    此致。

    安东尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    LM3697只能有两个控制组来分别控制电流、因此3个通道将分为2组。 如果您确实需要3个通道独立、LM3532可能是您的更好选择。

    LM3532数据表、产品信息和支持| TI.com

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、

    LM3532 显然是我认为的最佳解决方案。

     为了充分理解、我有2个问题需要回答:

    -您能否确认一下、   即使我不使用外部 PWM 引脚、LM3532也可以提供独立的电流灯串亮度控制?

    -您能给我讲一讲您对 RGB 应用中的功率耗散的感觉吗? 实际上、我有一个 从一个灯串到另一个灯串的电压变化。

    最坏的情况是 红色 轨电压最小值和蓝色轨电压最大值之间的电压大约为12V。

    =>这意味着净空电压将完全得到遵守,但非常高,它可能导致功率耗散12V*LED = 240mW 在电流源为红色轨,而小一点为绿色20mA 轨.

    似乎组件应该接受这个电压和这个功率耗散(即使我们工作@ 65°C 最坏情况).

    根据您的经验、提前感谢您对此提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、您可以在不使用 PWM 的情况下分别控制3通道电流、只需要 I2C。

    2、以最坏情况为例(蓝色25.6V、绿色16.8V、红色13.6V ),灌电流的总功率损耗为~420mW ,升压转换器功率损耗为~270mW (效率为85%)。 所以结温将增加~43°C、使其高于环境温度。 似乎它仍处于125°C 建议的工作范围内。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Patrick 提供的所有这些确认。 这非常清楚。

    最后一个问题、然后明确结束本项目。

    我找不到 ~270mW (效率为85%)的功率损耗相同。

    1/第40页、我可以找到输入电压= 5V (本例)、LED 数= 9 (对于三串、Vf = 3.2V (本例)时的效率曲线。

    =>在我的例子中它可以提供90%的效率。 您能否确认您是否在排队?

    2/但是、即使我考虑85%而不是90%、也找不到升压转换器中的功率损耗= 270mW。

    =>在我这边、我已经考虑了要提供的功率=(VLED 蓝色 MAX + VLED 绿色 MIN + VLED 红色 MIN)* I LED  

    其中 VLED 蓝色 MAX  = 25.6V

        VLED 绿色最小值= 16.8V

        VLED 红色最小值   = 13.6V

    且 I LED = 20 mA

    您能否提供 您在 Boost 上考虑的全局功率计算的详细信息?

    如果我认为升压损耗为270mW、那么我便符合温度升高计算和最高热结温前面的结论...

    感谢您最后的确认。

    此致。

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    1.  我之所以选择85%、只是为了让情况更糟、以便我们能够为实际电路板留出更多裕度。  

    2. 对于升压功率损耗,最大 Vout 为25.6V,每串都有20mA,因此升压输出侧的总功率将为25.6*20*3=~1.5W,考虑效率为85%,升压的功率损耗为1.5/0.85*0.15=~270mW。

    事实上、270mW 不仅会在 IC 上耗散、电感器和二极管还将共享功率损耗。 因此、IC 上的270mW 全部功能只是为了使情况更糟、以获得更多裕度。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。

    我100%符合您的要求。

    感谢您的技术分享。

    很高兴与您讨论并得到您的支持。

    此致。

    安东尼。