您好!
我的客户正在考虑将此器件用于以下用例:
- 输入电压= 3.6V
- VOUT = 5.0V
- 典型的输出电流为数十毫安、但电流尖峰高达150mA。
他们很喜欢 TPS55010 可以同步、并且更喜欢1MHz 开关、但他们很难找到在该频率下运行良好的变压器。 您认为任何变压器都是理想之选?
约翰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、John:
初级侧输出电压应为
![]()
而次级侧输出电压(VOUT)应为
![]()
我建议的变压器在初级侧上至少需要4.5V 的电压。 考虑到该特定变压器的匝数比、我想短接端子4和7、并将输出连接到6和8。 这意味着匝数比(3-1:6-8)约为0.751。
仅当 TPS55010的低侧 FET 导通时、次级侧才会充电。 在低侧相位期间,初级侧绕组的电压应为 TPS55010的初级电压。 如果初级侧电压为4.5V、则端子6-8之间的次级电压将为6V 左右。 也许可以在次级侧使用2个串联的二极管来将电压降至5V。

此致、
瓦伦
您好、John:
可以使用 TPS55010生成4.5V 电压、如下所示。

可以将 RHS 和 RLS 设置为44.2Km 和10KOhm 以获得4.5V。

作为变压器的替代方案、我认为也可以使用耦合电感器。 对于耦合电感器、匝数比为1:1。 在初级侧具有大约2至2.5uH 电感的耦合电感器应该足够了。
具有低负电流限制值和 FPWM 模式的直流/直流转换器也可用作 TPS55010的替代方案。 但我认为它们可能没有帮助、因为问题似乎在于寻找合适的变压器器件。
此致、
瓦伦