This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:帮助查找用例中的变压器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316855/tps55010-help-finding-transformer-for-use-case

器件型号:TPS55010

您好!

我的客户正在考虑将此器件用于以下用例:

  • 输入电压= 3.6V
  • VOUT = 5.0V
  • 典型的输出电流为数十毫安、但电流尖峰高达150mA。  

他们很喜欢 TPS55010 可以同步、并且更喜欢1MHz 开关、但他们很难找到在该频率下运行良好的变压器。  您认为任何变压器都是理想之选?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我快速查看了一下、找不到任何支持3.6V 输入的高频变压器。   从750313527到1.2MHz、但在初级侧仅支持4.5V 电压。 我看一下是否有任何替代的,并返回给你。

    客户是否希望在1MHz 下运行以减少输出纹波? 他们是否可以考虑使用较低的开关频率和增加输出电容来减少纹波?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速响应! 看看他们的电源树、会发现提供了一个5.8V 稳压轨。 你认为它可以更好地工作吗? 但不确定它是否会对调节产生负面影响、请将其置于2.98至6.0V 的推荐范围内。 请告诉我您的想法。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我认为5.8V 电源轨可以提供帮助。 TPS55010可以在5.8V 电源轨上运行、并将初级输出调节至~ 4.5V。 该电压应足以满足变压器的初级电压范围。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我认为输出电压是输入端电阻分压器、匝数比和输出端肖特基二极管压降的组合。 是否有方法可确保输出接近5.0V? 这就是它们所需要的器件、您还提到了上面的~4.5V。 这只是可用变压器的限制吗? 我们不能将输入端的电压设置得更高、以便我们可以在输出端获得接近5.0V 的电压吗?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    初级侧输出电压应为  

    而次级侧输出电压(VOUT)应为  

    我建议的变压器在初级侧上至少需要4.5V 的电压。 考虑到该特定变压器的匝数比、我想短接端子4和7、并将输出连接到6和8。 这意味着匝数比(3-1:6-8)约为0.751。   

    仅当 TPS55010的低侧 FET 导通时、次级侧才会充电。 在低侧相位期间,初级侧绕组的电压应为 TPS55010的初级电压。 如果初级侧电压为4.5V、则端子6-8之间的次级电压将为6V 左右。 也许可以在次级侧使用2个串联的二极管来将电压降至5V。

              

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的详细回答! 这对我有很大帮助。 我想唯一的问题是他没有4.5V 的可用电压。 因此、除了该稳压器之外、还需要2个背对背二极管和另一个稳压器。 他的电源树中仅提供3.6V 和5.8V 电压。 我们是否应该考虑有更好的器件?  该怎么办?  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    可以使用 TPS55010生成4.5V 电压、如下所示。  

    可以将 RHS 和 RLS 设置为44.2Km 和10KOhm 以获得4.5V。

    作为变压器的替代方案、我认为也可以使用耦合电感器。 对于耦合电感器、匝数比为1:1。 在初级侧具有大约2至2.5uH 电感的耦合电感器应该足够了。

    具有低负电流限制值和 FPWM 模式的直流/直流转换器也可用作 TPS55010的替代方案。 但我认为它们可能没有帮助、因为问题似乎在于寻找合适的变压器器件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、现在与工程师分享!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    瓦伦