This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:有关采用额外压摆率电路的 LM5069设计的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317800/lm5069-questions-regarding-lm5069-design-with-additional-slew-rate-circuit

器件型号:LM5069

大家好、我有几个关于 LM5069参考设计和设计计算器的问题:
我的设计使用 LM5069将电流限制在大约20A @48V 的水平、并防止发生短路。 热插拔方案在此不相关。 通过一个连接到 GND 的100V 二极管实现反向电压保护。 我们还有几个 mF 的高输出电容、因此需要外部 dv/dt 电路。

dV/dc 电路:

  1. 参考设计计算器、有一个针对 CDV/dt 的最小建议转换率值。 由于我们有多个 mF 的高电容,在我的设计中,我目前使用120nF ,这会导致几个100毫秒的斜率时间,并且几乎是最小的建议转换率。 是否有理由不进一步降低压摆率或 dv/dt 斜率是否有固定的下限? Im 提出这个问题、是因为我想进一步降低 dv/dt、以补偿 dv/dt 电容差。
  2. dv/dt 电路是否以负面方式对故障事件中的电流调节器行为产生影响?
  3. 备注:应在数据表或计算工具中注意、对于 CDV/dt、应考虑将直流偏置用于2类 MLCC、后者很可能会用于第一种设计方法。

分流电阻:

  1. 我们需要将电流限制设置为特定值、从而导致分流电阻器值为非整数。 在该应用中、它是3、2m Ω。 应用手册建议使用与分流电阻并联的附加电阻分压器。 相反、我仍倾向于使用两个串联的分流电阻器(3m Ω+ 0、2m Ω)、但具有一些疑虑、因为分流焊点电阻是否会对这一点产生负面影响。 您对此方法是否有任何经验? 您更喜欢哪一个?  
  2. 当使用 TI 设计工具来确定外部电阻分压器的尺寸时、它是否包括两个额外电阻的容差(1%)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您详细描述您的查询。 首先请您参考以下有关热插拔设计的应用手册。

    ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf

    可能的最小压摆率由 MOSFET SOA 和最大输入电压定义。 dv/dt 电路不能在故障事件中对电流稳压器的行为产生负面影响。 120nF 的 CdVdt 很常见。 请确保使用数据表第一页中提供的 CdVdt 电路。

    从精度的角度来看、两个串联的分流电阻器(3m Ω+0.2m Ω)是更好的选择。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。