请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3850-Q1 您好专家
你认为我标记为黄色的这些字中的描述是错误的吗?

似乎4.7%是错误的。 因为我们 在 公式(10)中使用了0.952。 (1-0.952 1=4.8%)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家
你认为我标记为黄色的这些字中的描述是错误的吗?

似乎4.7%是错误的。 因为我们 在 公式(10)中使用了0.952。 (1-0.952 1=4.8%)