This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317434/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5177

您好!

IAM 计划在我的电池电源之后使用 LM5170-Q1降压/升压控制器、请向我确认其最小值、其中要求为 Vin (typ) 12V 23A、输出为12V、23A、  

我的问题是、根据降压模式下 LV 端口的数据表、电压(min)  的范围为0Vmin、因此请确认 LM5140器件在所有模式下都能承受较小的1V 至3.3V 电压。

另外、请确认它是耐受 冷启动情况的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atchaya:

    感谢您使用 E2E 论坛、并解答您在说到  

    "我的问题是、根据降压模式下 LV 端口的数据表、电压(min)  的范围为0Vmin、因此请确认 LM5140器件在所有模式下都能够承受较低的1V 至3.3V 电压。" 您是指 LM5170器件吗?

    另外、您能否详细阐述一下您的问题、我不明白、您说的"如果它在所有模式下都能承受1至3.3V 的较低电压"是什么意思?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atchjaya:

    LM5170不是12V 至12V 转换的最佳选择。

    假设您这里需要一个四开关降压-升压转换器。 LM5177可能是更好的选择。

    此致、

    冯志