请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5170、 LM5177
您好!
IAM 计划在我的电池电源之后使用 LM5170-Q1降压/升压控制器、请向我确认其最小值、其中要求为 Vin (typ) 12V 23A、输出为12V、23A、
我的问题是、根据降压模式下 LV 端口的数据表、电压(min) 的范围为0Vmin、因此请确认 LM5140器件在所有模式下都能承受较小的1V 至3.3V 电压。
另外、请确认它是耐受 冷启动情况的电压。