Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在使用 BQ34Z100-G1电池管理系统、对 BATHI 和 BATLOW 的配置设置有一些疑问。 我的当前设置如下:
- 电芯 BH 设置电压阈值= 1650mV
- 电芯 BH 清除电压阈值= 1500mV
- 串联电池节数= 10
尽管有这些设置、但当电池电压为13000mV 时、BATHI 引脚为高电平(H)、BATLOW 引脚为低电平(L)。 似乎我的配置中可能存在错误、但我不确定可能是什么。
您能否就我的设置中可能存在的错误提供指导? 此外、我想说明的是、电池电压为14000mV。
感谢您的帮助。
此致、