This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1 BATHI 和 BATLOW 配置设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313376/bq34z100-g1-bq34z100-g1-bathi-and-batlow-configuration-settings

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 BQ34Z100-G1电池管理系统、对 BATHI 和 BATLOW 的配置设置有一些疑问。 我的当前设置如下:

  • 电芯 BH 设置电压阈值= 1650mV
  • 电芯 BH 清除电压阈值= 1500mV
  • 串联电池节数= 10

尽管有这些设置、但当电池电压为13000mV 时、BATHI 引脚为高电平(H)、BATLOW 引脚为低电平(L)。 似乎我的配置中可能存在错误、但我不确定可能是什么。

您能否就我的设置中可能存在的错误提供指导? 此外、我想说明的是、电池电压为14000mV。

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否设置了 BAT_HIGH 位?

    3.10 - BQ34Z100-G1技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经将所有警报配置寄存器位定义设置为 L、包括 BAT_HIGH。

    尽管 Flags(): 0x0E/0x0F 显示 BATHI=H 和 BATLOW=L,但我是否理解这些值不会被正确反映,除非按照 BQ34Z100-G1技术参考手册的表3-10所述相应地设置了警报配置寄存器位定义?

    我也将继续调查实际的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morisada:

    是的、这是正确的。

    如果您的电池电压高于您设置的阈值、则 BATHI 位将为1

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经在警报配置寄存器位定义中将 BAT_HIGH 和 BATLOW 设置为 H、但 Flags ():0x0E/0x0F 仍然显示 BATHI=H。 这种差异是否还有其他可能的原因?

    目前的设置如下:

    电压= 14000mV

    电芯 BH 设置电压阈值= 1650mV

    电芯 BH 清除电压阈值= 1500mV

    串联电池节数= 10

    当前状态:

    校准完成

    完成电压和电流值验证

    监控充电和放电期间的 SOC 变化

    尚未执行学习周期

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电池单元可能不平衡吗? 我认为 BATHI - Hi 可能是由于1个或多个电芯超过设置电压阈值所致。

    我还建议执行学习循环。 您是否获得了与电池组相匹配的 ChemID?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您关于电池平衡的建议。

    不过、我们尚未获得10节串联电池的单个电压读数。 我们的开发专注于镍氢电池。

    关于 ChemID、我们将注册的 ID 用于我们的电池


    我们将按照您的建议继续执行学习周期。 它可以帮助我们发现任何其他潜在问题。


    感谢您的帮助。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请成功执行一个学习循环(学习状态= 0x0E)、然后即可开始学习。

    在学习周期中、监测计了解电池的容量、电阻等信息。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认我对"串联电芯数量"和"设计能量标度"设置的理解是否正确。

    我们的电池组规格如下:

    1.2V/节 x 10节串联电池= 12V、总电池容量为90Ah、最大充电/放电电流为20A。

    我们最初将"number of series cell"(串联电池数)设置为10、将"Design Energy scale"(设计能量标度)设置为4。

    但是、由于单节电池的容量不超过29Ah、我们是否应该改为将"Design Energy Scale"设为1?

    我注意到、更改"Design Energy Scale"的值也会影响获取的电池电压读数、这让我对我对 IC 的设置是否理解不正确产生疑问。

    请您对此事做出澄清、因为我希望确保我对 IC 设置的理解准确无误。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这个常见问题解答可以解答您的问题。

    (+)[常见问题解答] BQ34Z100-G1:设计能耗高于上限-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    29Ah 是最大容量、您无需进行扩展。

    这可能也会有所帮助。

    (+) BQ34Z100-G1:为大蜂窝设计能源设计容量大电压-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文