This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195EVM-193存在问题

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316987/bq24195-problem-with-bq24195evm-193

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2BQ2419XEVMUSB2ANY

您好、TI 团队:

我刚刚尝试通过 USB 转 GPIO2接口适配器将评估板 BQ24195EVM-193连接到 PC。

将接口适配器连接到 PC 后、检测到 USB 2GPIO v2.0 USB 器件、适配器上的绿色 LED 亮起。 之后、我将适配器连接到评估板、将+5V 电源连接到评估板的 J1、从 dr-download.ti.com/.../sluc391a.zip 下载评估软件 BQ2419xEVM - GUI v1.5.0.1 、然后启动软件。 屏幕底部显示"No USB Bridge Attached"(未连接 USB 网桥)消息、系统将停止运行。 当我尝试读取或写入时、SCL 和 SDA 上除了3.3V 之外没有其他东西。 软件似乎与适配器不兼容。 我试图用3台不同的 PC 与 Windows 10和兼容模式,但结果是相同的。

问题的原因可能是什么? 也许还需要其他一些软件和/或设备驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该软件已弃用、不再更新、因此与 USB 转 GPIO2不兼容、仅兼容 USB 转 GPIO 原始版本。 展望未来、此充电器需要 USB2ANY 工具以及 TI Charger GUI 进行评估和通信。 您仍然可以将该软件与 USB-TO-GPIO 原始工具配合使用、只是 v2版本不同。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    遗憾的是、无法购买 USB 转 GPIO、因为它已经过时。

    当我尝试购买 USB-TO-GPIO 时、有人建议将 USB-TO-GPIO2作为一种现代代名词。 似乎是因为这种错误的信息,我 购买了一个适配器,它是不可用的。

    是否有办法将我的 USB 转 GPIO2降级至 USB 转 cpio? 也许需要不同的固件版本?

    有没有任何与 USB 转 GPIO2配合使用的软件至少可以向 I2C 发送字节并从 I2C 接收字节? 如果否、我能否免费替换 USB 转 GPIO2转 USB2ANY 或任何其他可与 BQ24195EVM 配合使用的适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解这种困惑。 我将努力更新产品页面、强调新硬件、并消除对旧硬件的引用。

    是否有办法将我的 USB 转 GPIO2降级为 USB 转 cpio? 也许需要不同的固件版本?

    关于 USB 转 GPIO2的降级、我认为这是不可能的、因为这两者之间是硬件变化。  

    如果没有,我可以免费替换 USB-TO-GPIO2至 USB2ANY 或任何其他可与 BQ24195EVM 配合使用的适配器吗?

    也许客户服务代表可以帮助您解决此问题。 不幸的是、硬件更换不是我能够帮助的事情。

    是否有任何可与 USB-TO-GPIO2配合使用的软件至少可以向 I2C 发送字节并从 I2C 接收字节? [/报价]

    由于大多数产品线已转换为 USB2ANY、因此使用 USB 转 GPIO2器件的软件不会太多。 似乎一个执行此操作的软件是 Fusion Digital Power Designer GUI。 我不太熟悉它的操作、但它可能提供手动 I2C 接口功能。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳