主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2、 BQ2419XEVM、 USB2ANY
您好、TI 团队:
我刚刚尝试通过 USB 转 GPIO2接口适配器将评估板 BQ24195EVM-193连接到 PC。
将接口适配器连接到 PC 后、检测到 USB 2GPIO v2.0 USB 器件、适配器上的绿色 LED 亮起。 之后、我将适配器连接到评估板、将+5V 电源连接到评估板的 J1、从 dr-download.ti.com/.../sluc391a.zip 下载评估软件 BQ2419xEVM - GUI v1.5.0.1 、然后启动软件。 屏幕底部显示"No USB Bridge Attached"(未连接 USB 网桥)消息、系统将停止运行。 当我尝试读取或写入时、SCL 和 SDA 上除了3.3V 之外没有其他东西。 软件似乎与适配器不兼容。 我试图用3台不同的 PC 与 Windows 10和兼容模式,但结果是相同的。
问题的原因可能是什么? 也许还需要其他一些软件和/或设备驱动程序?