您好、
请问您是否有 Sifos PDA600 PHY 最小端口测试方面的经验? 我的客户想知道如何设计该值、是50V 吗? 他们正在测试 Sifos MPSViolation_4、发现电流低于16mA。 其他供应商(ADI)建议他们 在 VPORT_PSE-2p 上使用802.3bt 第145条定义来进行设置。 但他们的 IEEE 团队希望按照43.5V 的电压进行设置。 因此他们想知道我们对此的建议、以及原因。 非常感谢!
此致、
安连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
请问您是否有 Sifos PDA600 PHY 最小端口测试方面的经验? 我的客户想知道如何设计该值、是50V 吗? 他们正在测试 Sifos MPSViolation_4、发现电流低于16mA。 其他供应商(ADI)建议他们 在 VPORT_PSE-2p 上使用802.3bt 第145条定义来进行设置。 但他们的 IEEE 团队希望按照43.5V 的电压进行设置。 因此他们想知道我们对此的建议、以及原因。 非常感谢!
此致、
安连
您好、Ann!
TPS23881是一款 IEEE802.3bt 标准器件、Sifos PDA600是一款 IEEE802.3at 测试仪。 为了获得准确的测试报告、您需要使用 Sifos 802.3BT 测试仪、因为规范已更改了测试套件中反映的某些参数。 具体而言、MPS 标准在802.3bt 标准中进行了更改以支持新的 MPS、这就是电流低于16mA 阈值的原因、因为 TPS23881使用 BT MPS。

此致、
布兰登