This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:Sifos PDA600 PHY 最小端口问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317279/tps23881-sifos-pda600-phy-min-port-question

器件型号:TPS23881

您好、

请问您是否有  Sifos PDA600 PHY 最小端口测试方面的经验? 我的客户想知道如何设计该值、是50V 吗? 他们正在测试 Sifos MPSViolation_4、发现电流低于16mA。 其他供应商(ADI)建议他们 在 VPORT_PSE-2p 上使用802.3bt 第145条定义来进行设置。 但他们的 IEEE 团队希望按照43.5V 的电压进行设置。 因此他们想知道我们对此的建议、以及原因。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    TPS23881是一款 IEEE802.3bt 标准器件、Sifos PDA600是一款 IEEE802.3at 测试仪。 为了获得准确的测试报告、您需要使用 Sifos 802.3BT 测试仪、因为规范已更改了测试套件中反映的某些参数。 具体而言、MPS 标准在802.3bt 标准中进行了更改以支持新的 MPS、这就是电流低于16mA 阈值的原因、因为 TPS23881使用 BT MPS。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    我已经通过电子邮件向您发送了 PDA600报告。

    PDA604是用于802.3bt 的4线对 PD 测试仪。

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    PDA604是用于802.3bt PD 的 PD 测试、而不是 PSE。 因此、您无法使用此测试仪运行 TPS23881合规性测试。

    此致、

    布兰登