Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
您好!
我一直在使用 TINA 中的 UCC28950、但无法弄清楚为什么 OUTC 和 OUTD 不进行开关。 OUTA 和 OUTB 按预期进行开关。 OUTE 和 OUTF 也不会切换、但我认为这可能是 C 和 D 输出出现的问题。
软启动成功后、信号保持恒定、如下所示:
COMP:4.25V
DCM:5.55V
SEN:4.65V
TMIN:5V
电压参考:5V
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
您好!
我一直在使用 TINA 中的 UCC28950、但无法弄清楚为什么 OUTC 和 OUTD 不进行开关。 OUTA 和 OUTB 按预期进行开关。 OUTE 和 OUTF 也不会切换、但我认为这可能是 C 和 D 输出出现的问题。
软启动成功后、信号保持恒定、如下所示:
COMP:4.25V
DCM:5.55V
SEN:4.65V
TMIN:5V
电压参考:5V
提前感谢
Mike:
我之前的回复并没有很清晰地表达出来、我是指 UCC28950组件模型本身-而不是预先制作的 TINA 电路文件。
无论如何、我已经使 OUTC 和 OUTD 切换... 但仅仅如此。 想知道您是否有关于使其完全正常运行的提示。 附加了从0ms 到24ms 的波形图片。 OUTC 和 OUTD 在启动后快速关闭、并且输出电压趋于1.74V -在我设计的输出下具有几百伏的良好电压。 再次感谢帮助


您好!
无论什么情况、OUT D 和 OUT F 都应该切换。 Tina 设备模型出现问题。
我将转移到 TI PSpice 团队论坛、以便他们可以帮助您解决此问题。
您可能需要尝试为这些器件使用 IT PSpice 模型、以查看您能否使用 PSpice 模型与 Tina 模型进行仿真。
您可以在下面找到 TI PSpice 模型。 它包含瞬态和稳态模型。
https://www.ti.com/lit/zip/slum169
如果您没有 TI PSpice、则可以免费下载。
https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE%20for%20TI
此致