This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:OUTC 和 OUTD 无法切换

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311516/ucc28950-outc-and-outd-failing-to-switch

器件型号:UCC28950

您好!

我一直在使用 TINA 中的 UCC28950、但无法弄清楚为什么 OUTC 和 OUTD 不进行开关。 OUTA 和 OUTB 按预期进行开关。 OUTE 和 OUTF 也不会切换、但我认为这可能是 C 和 D 输出出现的问题。  

软启动成功后、信号保持恒定、如下所示:  

COMP:4.25V

DCM:5.55V

SEN:4.65V

TMIN:5V

电压参考:5V

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是启动还是稳态 Tina 模型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    我会在自己的电路中使用瞬态模型、

    编辑:它与启动参考设计保持一致。 输出在电压和电流模式中是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tina 瞬态模型似乎不起作用。  我已将此问题报告给 PSpice 建模团队、但该问题本应尚未发布。  请使用 TINA 稳态和启动模型。  这些都经过测试和验证。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    我想您是在指  SLUM276A 和 SLUM277A 文件? 两者都使用 UCC28950的瞬态模型并且能够正常工作-我在 TINA 文件中使用的模型相同。 如果您能对此做出说明、我将不胜感激。

    SLUM277A 中功能 UCC28950瞬态模型的 PIC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所指的模型是不能正常工作的 SLUM278A。  SLUM276A 和 SLUM277a 文件应该是 O.K.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    我之前的回复并没有很清晰地表达出来、我是指 UCC28950组件模型本身-而不是预先制作的 TINA 电路文件。  

    无论如何、我已经使 OUTC 和 OUTD 切换... 但仅仅如此。 想知道您是否有关于使其完全正常运行的提示。 附加了从0ms 到24ms 的波形图片。 OUTC 和 OUTD 在启动后快速关闭、并且输出电压趋于1.74V -在我设计的输出下具有几百伏的良好电压。 再次感谢帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT C 和 OUT D 应该进行切换。  我想知道是否有足够的分辨率。  有时、如果数据点不够、仿真工具会给出错误的结果。  您是否能够尝试增加所使用的数据点的数量。   

    有一件事我感到困惑。  如何在 OUT D 和 OUT C 不进行开关的情况下获得电流感应信号。  您可能需要仔细检查仿真文件中的原理图、以确保没有任何连接未正确连接。

    此致、

    迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    我将 尝试提高分辨率-这是一个很好的问题、我没有想到谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    电子规则检查已通过。 更改瞬态最大时间步进确实会改变电流检测输出图-但仍然看不到 我预期的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论什么情况、OUT D 和 OUT F 都应该切换。  Tina 设备模型出现问题。

    我将转移到 TI PSpice 团队论坛、以便他们可以帮助您解决此问题。

    您可能需要尝试为这些器件使用 IT PSpice 模型、以查看您能否使用 PSpice 模型与 Tina 模型进行仿真。

    您可以在下面找到 TI PSpice 模型。  它包含瞬态和稳态模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum169

    如果您没有 TI PSpice、则可以免费下载。  

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE%20for%20TI

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建模团队,

    该客户遇到了 UCC28950的 TINA 模型的问题。  当 OUT A 和 OUT B 为时、OUT C 和 OUT D 应该切换。

    在实际器件中、没有一个点可以保证 OUT C 和 OUT D 在 OUT A 和 OUT B 进行切换时不会进行切换。

    您的团队中有人可以为我们进行调查吗?

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    其实建模团队并不多。 该责任属于产品线。 我将向您发送 JIRA 票证、用于将 PSpice 模型发布到 PSpice for TI、以便它可以集成到库中。

    TINA 模型应与 PSpice 模型非常相似、因为它们是大致同时创建的。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    澄清一下... 是否尚未针对 PSPICE 发布 UCC28950模型? 我可以检查是否改用 pspice、但在 Tina 中目前没有针对该组件的模型支持? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    存在一个 PSpice 模型、但当前仅在 produt 文件夹页面上提供。 您可以从此处下载。

    我们正在努力将其应用到 PSpice for TI 工具中、以便它可以更无缝地执行某项操作。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除了 UCC28950接地端与同步整流器接地端之间的连接。 具有 OUTC、D、E、F 开始开关功能。