This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:当48Vin 空载时、MOSFET 在续流端的 Vds 应力异常大、但当输出电压增加到1A 时、此异常应力将消失。

Guru**** 2631915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC27511, PMP22075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314283/lm5026-the-vds-stress-of-the-mosfet-on-the-freewheel-end-is-abnormally-large-when-the-48vin-is-no-loaded-but-this-abnormal-stress-will-disappear-when-the-output-is-increased-to-1a

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: UCC27511PMP22075

您好、专家:

我的客户遵循参考设计 PMP22075稍微更改了一点、然后让 LM5026+ UCC27511来做到这一点。

他们发现空载 VDS 尖峰很高、但将负载导通至1A、VDS 尖峰将消失。

您可以帮助检查并评论此问题吗?

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hong 和我们的团队:

    请查看我的附件并分享一些评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在大约一周内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图变得非常模糊。 我无法清楚地识别每个元件的值、并且某些电路部件损坏。 请提供可读的原理图。

    另外、请指出您从原理图测得的波形的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请访问 attache2e.ti.com/.../XXN002_2D00_000G_2D00_P12.pdfment 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、负载为1A、关断 Q204时、其电流仍在从源极续流到漏极。 因此、在 L201电流仍通过 Q204续流时关闭 Q204、即 Q204在 ZVS 关闭时关闭、在 Q204关闭后、以及当 L201电流续流至零时、L201电流不会反向流经 Q204。

    当空载时、当 Q204关断时、L201电流反向流动并从 Q204漏极流向源极、因此当 Q204关断时、di/dt 和相关电感(包括寄生电感和 L201)将导致电压尖峰 V = L201 x di/dt。 这就是原因。 您可以通过测试、在 Q204在空载下关闭时找到 L201反向流动电流。

    如果您想避免在空载时出现 L201电流反向流动、则需要增加 L201电感值、增加 FSW 或设置一些最小负载。