主题中讨论的其他器件: UCC27511、 PMP22075
您好、专家:
我的客户遵循参考设计 PMP22075稍微更改了一点、然后让 LM5026+ UCC27511来做到这一点。
他们发现空载 VDS 尖峰很高、但将负载导通至1A、VDS 尖峰将消失。
您可以帮助检查并评论此问题吗?
埃德迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我看来、负载为1A、关断 Q204时、其电流仍在从源极续流到漏极。 因此、在 L201电流仍通过 Q204续流时关闭 Q204、即 Q204在 ZVS 关闭时关闭、在 Q204关闭后、以及当 L201电流续流至零时、L201电流不会反向流经 Q204。
当空载时、当 Q204关断时、L201电流反向流动并从 Q204漏极流向源极、因此当 Q204关断时、di/dt 和相关电感(包括寄生电感和 L201)将导致电压尖峰 V = L201 x di/dt。 这就是原因。 您可以通过测试、在 Q204在空载下关闭时找到 L201反向流动电流。
如果您想避免在空载时出现 L201电流反向流动、则需要增加 L201电感值、增加 FSW 或设置一些最小负载。