专家、您好!
关于 CV 两相模式的数据表应用,I 查看图8-25&8-26有一些困惑、图8-25软启动时间(COMP 引脚从0-1.9V) 为8ms、
图8-26软启动时间(COMP PIN 从0-1.9V) 为7.6ms、理论计算如下,
1.关于图8-25 SSxdiv=0111、FSW=200kHz,使用公式15,我们可以得到最大软启动时间 TSS≤ 25.6ms,
2.关于图8-26 SSxdiv=1111、FSW=200kHz,使用公式15,我们可以得到最大软启动时间 TSS≤ 128ms,
question1:如上,似乎 SSxdiv 设置1111,软,时间将大于0111 μ s、但关于实际测试波形图8-25(8ms)&8-26(7.8ms,与之相反?为什么)
问题2:我知道使用公式15只能获得最大软启动时间,但我想知道什么是真正的软启动时间(时间将消耗其他因素导致它变得更长?),
,?数据表应用假设我们需要的极限软启动小于6ms,是否需要将 SSxdiv 设置为0010或不需要?如果将 SSxdiv 设置为0010 μ s 则实际软启动时间将小于6ms


软启动时间


感谢您的问候(&B)!