This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:Gate-treiber CSD97395Q4M

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97395Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317552/csd97395q4m-gate-treiber-csd97395q4m

器件型号:CSD97395Q4M

您好!

我有与栅极衰减器相关的问题 CSD97395Q4M、 我希望您能回答这些问题。

根据数据表、建议的 PWM 应为85%。

测量结果表明、性能仅从95%下降到了95%。

 

我们可以增加到什么 PWM 值?

是否可以在此处使用90%到95%之间的 PWM?

是否有办法从外部(外部)馈入更高的栅极电压、以便不需要自举电路、并且您可以操作高达100% PWM 的树形电路?

 

我期待您的回答

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在关断期间、自举电容器正在充电。 这就是 PWM 持续时间应该少于85%周期时间的原因。  

    从外部增大栅极电压可能会导致内部驱动器损坏、因为 V_BOOT - V-BOOTR 绝对最大电压为6V。

    此致