请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD97395Q4M 您好!
我有与栅极衰减器相关的问题 CSD97395Q4M、 我希望您能回答这些问题。
根据数据表、建议的 PWM 应为85%。
测量结果表明、性能仅从95%下降到了95%。
我们可以增加到什么 PWM 值?
是否可以在此处使用90%到95%之间的 PWM?
是否有办法从外部(外部)馈入更高的栅极电压、以便不需要自举电路、并且您可以操作高达100% PWM 的树形电路?
我期待您的回答
谢谢
此致