This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:评估板损坏问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314833/bq40z80evm-020-eval-board-damaged-problem

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z80

尊敬的先生:

我们正在使用您的 TI 评估板与我们专为6S 配置设计的定制 BMS 进行通信、其中每个电芯都设置为4.2V 的最大充电电压、从而得到一包25.2V。 我们已经配置了 BMS、它运行正常、并且所有保护也都可以正常触发。 最后、我们有3个 TI 评估板损坏。 我们只需将定制电路板的 SMBC、SMBD 和 GND 与 J18连接器引脚1、J22引脚3以及 GND 与评估 VSS 相连。

2评估板损坏观察结果:

当我们的2个评估板损坏时、我们调试了定制 BMS、并发现 SMBC 和 SMBD 二极管上存在的 TVS 二极管、即 D8和 D9、 MPN: TPD1E10B06D, 显示 GND 短路的器件损坏。 这些最终导致 SMBC 和 SMBD 与 GND 短路。 由于这些线路连接到我们的评估板、因此最终我们的评估板也将损坏( 如果我是正确的)。

第三个电路板损坏观察:

I
在这种情况下、我们使用电池充电器板即 LTC4015为锂离子电池充电 、通过以下连接连接将 BMS 连接到电池充电器。 bms - pack+、pack-、scl、sda、系统存在引脚->连接到了我们的电池充电器- VCC、GND、SDA、SCL、GND。 我们一直使用上述连接、同时也使用 BQ studio 和我们的评估板来观察 BMS 的行为。 当我们断开 BMS 与电池充电器的连接时、BQSTUDIO 中的充电电流显示为0 、这是正确的。 但当我们再次通过电池充电器( 当时 BMS 连接了评估板), 评估板上的 LED 指示灯突然闪烁、并且熄灭。 在调试评估板故障的潜在原因时、从我们的 BMS 板开始、我们发现我们的 BMS 板没问题、它不会损坏。 无论是 i2c 线路还是其他任何内容。 但在我们的评估板中、3V3显示与 GND 短路、即其控制器 U7 IC 引脚11、18、50显示短路。 我想知道可能是什么原因导致了评估板损坏、因为我们的 BMS 和评估板之间仅连接了3条线路、并且我们刚刚突然将 BMS 与电池充电器同时连接。 我还附上了我们的 BMS 设计原理图供您参考。

正在等待您的回复、

此致、
舒伯姆  

e2e.ti.com/.../3362.BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    关于二极管的第一个问题、有时可能是 ESD 损坏导致的。

    关于第二个问题、我对设置感到困惑。 您使用的是哪款 TI 评估板? 是否使用了 EV2400?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    你是对第一个问题. 在第二种情况下、我们使用连接到 BQ40Z80评估板的微型 USB 连接器、其类型 A 连接到笔记本电脑/PC。
    其他连接是我们定制 BMS 板的 I2C 线路和评估板的 I2C 线路。 希望您得到澄清。

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    明白了、我认为这就是我的困惑所在。

    [quote userid="586188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314833/bq40z80evm-020-eval-board-damaged-problem 通过电池充电器重新连接 BMS ( 当时 BMS 连接了评估板), [/报价]

    看这个陈述、你好像是在将你的 BMS (包含 bq40z80)连接到 bq40z80EVM (还包含 bq40z80和 EV2400模块)。 如果可能、您能否分享您如何设置每种情况的图片?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    正如我们已经讨论过 BQ40Z80-EVM 电路板、我有疑问。 同时调试评估板损坏的可能原因。 我发现其控制器 IC U7 MPN:MSP430F5529IPN  大多损坏。 我有一个疑问、如果我们在评估板上将 U7替换为新的 U7 IC。 我们的评估板将再次开始工作、或者这些 IC 中是否预先加载了一些软件要求。

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    如果在主板上更换 U7 IC、我相信它不会再次开始工作。 EVM 上的这个组件预先加载了与电量监测计通信所需的软件。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     任何方式、我都可以在 U7 IC 中刷写所需的软件。 如果是、则说明我可以从何处获取代码以及需要哪些工具来刷写代码。

    此致、
    舒伯姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    是的、可以通过 microUSB 连接将代码编程到器件。

    这可以通过使用最新版本的 EV2400 Firmware Updater (当前为 v0.32)并在命令窗口中运行它来实现。

    在命令窗口中运行它时、请确保添加了-s 修饰符:

    更新程序可在以下位置找到:

    https://www.ti.com/tool/EV2400

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺