Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQ40Z80
尊敬的先生:
我们正在使用您的 TI 评估板与我们专为6S 配置设计的定制 BMS 进行通信、其中每个电芯都设置为4.2V 的最大充电电压、从而得到一包25.2V。 我们已经配置了 BMS、它运行正常、并且所有保护也都可以正常触发。 最后、我们有3个 TI 评估板损坏。 我们只需将定制电路板的 SMBC、SMBD 和 GND 与 J18连接器引脚1、J22引脚3以及 GND 与评估 VSS 相连。
2评估板损坏观察结果:
当我们的2个评估板损坏时、我们调试了定制 BMS、并发现 SMBC 和 SMBD 二极管上存在的 TVS 二极管、即 D8和 D9、 MPN: TPD1E10B06D, 显示 GND 短路的器件损坏。 这些最终导致 SMBC 和 SMBD 与 GND 短路。 由于这些线路连接到我们的评估板、因此最终我们的评估板也将损坏( 如果我是正确的)。
第三个电路板损坏观察:
I 在这种情况下、我们使用电池充电器板即 LTC4015为锂离子电池充电 、通过以下连接连接将 BMS 连接到电池充电器。 bms - pack+、pack-、scl、sda、系统存在引脚->连接到了我们的电池充电器- VCC、GND、SDA、SCL、GND。 我们一直使用上述连接、同时也使用 BQ studio 和我们的评估板来观察 BMS 的行为。 当我们断开 BMS 与电池充电器的连接时、BQSTUDIO 中的充电电流显示为0 、这是正确的。 但当我们再次通过电池充电器( 当时 BMS 连接了评估板), 评估板上的 LED 指示灯突然闪烁、并且熄灭。 在调试评估板故障的潜在原因时、从我们的 BMS 板开始、我们发现我们的 BMS 板没问题、它不会损坏。 无论是 i2c 线路还是其他任何内容。 但在我们的评估板中、3V3显示与 GND 短路、即其控制器 U7 IC 引脚11、18、50显示短路。 我想知道可能是什么原因导致了评估板损坏、因为我们的 BMS 和评估板之间仅连接了3条线路、并且我们刚刚突然将 BMS 与电池充电器同时连接。 我还附上了我们的 BMS 设计原理图供您参考。
正在等待您的回复、
此致、
舒伯姆
e2e.ti.com/.../3362.BMS.pdf