This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317159/tps6594-q1-power-management-forum

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40428

如何  通过 I2C 对已经在 PCB 上的 tps6594 NVM 进行编程? 可扩展 GUI 仅适用于 EVM 是否有其他平台可用于通过 I2C 对该器件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    似乎您手头已经有 EVM、不是吗?

    如果是这样、您很幸运、进行一些轻微的修改后、您可以使用它对板上的 PMIC 进行重新编程、尽管已经完成了一些初步的工作。

    这是详细说明这一点的文档(EVM 到 PCB 文档)

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,我已经做了一些非常相似的事情. 但是,我希望你有一个程序,将 NVM 刻录在 PMIC 上,像 tps40428的融合设计与 USB 到 GPIO Blaster?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    这些是我们提供支持的唯一方法、我们为希望通过自己的硬件实现对 TPS6594进行编程的用户提供了指南。 (此处链接)

    或者您是否需要一个二进制文件来对器件进行编程、如果是、您是否想到了特定的二进制文件?