请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS40428
如何 通过 I2C 对已经在 PCB 上的 tps6594 NVM 进行编程? 可扩展 GUI 仅适用于 EVM 是否有其他平台可用于通过 I2C 对该器件进行编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何 通过 I2C 对已经在 PCB 上的 tps6594 NVM 进行编程? 可扩展 GUI 仅适用于 EVM 是否有其他平台可用于通过 I2C 对该器件进行编程?
您好、Avraham、
似乎您手头已经有 EVM、不是吗?
如果是这样、您很幸运、进行一些轻微的修改后、您可以使用它对板上的 PMIC 进行重新编程、尽管已经完成了一些初步的工作。
这是详细说明这一点的文档(EVM 到 PCB 文档)
Br、
尼古拉斯