主题中讨论的其他器件: UCC21750
我们将在应用中使用 UCC21750-Q1 (www.ti.com/.../slum718)作为栅极驱动器、并在 ANSYS 中运行仿真以检查 EMI/EMC。
但是、在 ANSYS 中导入 SPICE 模型时、我们会看到一些错误。 ANSYS 已回复说该错误是由于 SPICE 文件中与 IXGA8N100相关的内容所致。

您能否告诉我、如果我们决定从 SPICE 文件中删除上述部分、栅极驱动器 IC 的哪些功能将受到影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将在应用中使用 UCC21750-Q1 (www.ti.com/.../slum718)作为栅极驱动器、并在 ANSYS 中运行仿真以检查 EMI/EMC。
但是、在 ANSYS 中导入 SPICE 模型时、我们会看到一些错误。 ANSYS 已回复说该错误是由于 SPICE 文件中与 IXGA8N100相关的内容所致。

您能否告诉我、如果我们决定从 SPICE 文件中删除上述部分、栅极驱动器 IC 的哪些功能将受到影响?
尊敬的 Nishant:
这只是一个您可以使用此栅极驱动器进行仿真的 IGBT 示例。 当然可以将其删除。
或者、我试图用更加基于模拟的模型代替该 SPICE 模型。 此.lib 文件是我的初稿。 另请尝试并提供反馈或建议:
e2e.ti.com/.../2161.UCC21750.lib
此致、
肖恩
Sean、您好!
这位是来自 Nishant 团队的 Asif。
感谢您的答复并建议备选文件。
遗憾的是、即使在注释 IXGA8N100 节之后、旧 IC 模型也无法获得预期输出。
我们还尝试了您建议的新文件。 但是、我们在 ANSYS 电路设计器中得到以下误差。
[信息] Nexxim 模拟将使用局部参数范围。 要更改此选项、请转至 Tools > Options > General Options > Circuit Design (2024年1月19日下午02:51:12)
[信息](信息):新分析处理电路。 (2024年1月19日下午02:51:13)
[error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 452:不支持的对象_w1 (类型为 iswitch) (2024年1月19日下午02:51:13)
[error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 458:不支持的对象_w2 (类型为 iswitch) (2024年1月19日下午02:51:13)
[error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 464:不支持的对象_W3 (类型为 iswitch) (2024年1月19日下午02:51:13)
[error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 450:没有型号时无法处理此设备 (2024年1月19日下午02:51:13)
[error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 456:在没有模式的情况下无法处理此设备 (2024年1月19日下午02:51:13)
[error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 462:没有型号时无法处理此设备 (2024年1月19日下午02:51:13)
[错误](错误):加载过程中发现错误:分析中止。
您能进一步帮助我们吗?
Sean、您好!
感谢您的支持。
您是否愿意在 适用于隔离式栅极驱动器应用的任何 PSpice 兼容平台中评估建议的 PSpice 文件?
我们使用该 IC 生成65kHz 脉冲(50%占空比)、电压电平为+15V 和-5V。
以下是您最终建议的3个文件的观察结果:
1.网站上提供的型号->评论 IXGA8N100 ->输出: 0 V (大约) 2kV 的短瞬态电压。
2. 2161.UCC21750.lib ->注释 W1-3子电路->输出:具有65kHz (50%占空比)的周期性脉冲、但电压电平不符合预期。
3. 2727.UCC21750.lib -> 输出: 0V (大约) 2kV 短瞬态电压的瞬态电压
此致、
韩语