This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:查询有关 SPICE 文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314678/ucc21750-q1-query-regarding-spice-file

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

我们将在应用中使用 UCC21750-Q1 (www.ti.com/.../slum718)作为栅极驱动器、并在 ANSYS 中运行仿真以检查 EMI/EMC。

但是、在 ANSYS 中导入 SPICE 模型时、我们会看到一些错误。 ANSYS 已回复说该错误是由于 SPICE 文件中与 IXGA8N100相关的内容所致。

 您能否告诉我、如果我们决定从 SPICE 文件中删除上述部分、栅极驱动器 IC 的哪些功能将受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    这只是一个您可以使用此栅极驱动器进行仿真的 IGBT 示例。 当然可以将其删除。

    或者、我试图用更加基于模拟的模型代替该 SPICE 模型。 此.lib 文件是我的初稿。 另请尝试并提供反馈或建议:  

    e2e.ti.com/.../2161.UCC21750.lib

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    这位是来自 Nishant 团队的 Asif。

    感谢您的答复并建议备选文件。

    遗憾的是、即使在注释  IXGA8N100 节之后、旧 IC 模型也无法获得预期输出。

    我们还尝试了您建议的新文件。 但是、我们在 ANSYS 电路设计器中得到以下误差。
    [信息] Nexxim 模拟将使用局部参数范围。 要更改此选项、请转至 Tools > Options > General Options > Circuit Design (2024年1月19日下午02:51:12)
    [信息](信息):新分析处理电路。 (2024年1月19日下午02:51:13)
    [error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 452:不支持的对象_w1 (类型为 iswitch) (2024年1月19日下午02:51:13)
    [error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 458:不支持的对象_w2 (类型为 iswitch) (2024年1月19日下午02:51:13)
    [error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 464:不支持的对象_W3 (类型为 iswitch) (2024年1月19日下午02:51:13)
    [error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 450:没有型号时无法处理此设备 (2024年1月19日下午02:51:13)
    [error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 456:在没有模式的情况下无法处理此设备 (2024年1月19日下午02:51:13)
    [error] parser (error):C:\Users\downloads\2161.ucc21750.lib: 462:没有型号时无法处理此设备 (2024年1月19日下午02:51:13)
    [错误](错误):加载过程中发现错误:分析中止。

    您能进一步帮助我们吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:  

    我以前没有使用过 ANSYS。 如果它确实是 SPICE 仿真器、我会尝试与您一起解决这些错误。

    W1-3是电流控制开关、用于设置输出饱和电流限制。 我现已将这些转换器替换为电流控制电压源和电压控制开关。 希望 ANSYS 能够支持这些组件(H 和 S)。

    如果您能理解错误的性质、我愿意与您一起解决这些问题。

    此致、

    Seane2e.ti.com/.../2727.UCC21750.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的支持。

    您是否愿意在 适用于隔离式栅极驱动器应用的任何 PSpice 兼容平台中评估建议的 PSpice 文件?

    我们使用该 IC 生成65kHz 脉冲(50%占空比)、电压电平为+15V 和-5V。

    以下是您最终建议的3个文件的观察结果:

    1.网站上提供的型号->评论  IXGA8N100 ->输出: 0 V (大约)  2kV 的短瞬态电压。

    2. 2161.UCC21750.lib ->注释 W1-3子电路->输出:具有65kHz (50%占空比)的周期性脉冲、但电压电平不符合预期。

    3. 2727.UCC21750.lib -> 输出: 0V (大约)  2kV 短瞬态电压的瞬态电压

    此致、

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送波形图像吗? 而"描述仿真曲线"是什么? 您能否通过图像确认它已正确连接? 我将尝试用电阻器代替电流控制开关(这会限制输出饱和电流)、查看这是否是妨碍模型工作的唯一因素。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的大力支持。

    2727.UCC21750.lib 模型工作正常。 我已参考了该参考设计、并进行了相应的一些更改。

    此致、

    韩语