Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS7A39, TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS7A39、 TPS25810
您好!
我有一个器件由 标准 USB-C 充电器的 VBUS 线路提供的5V 电压供电。 它运行良好、但我不完全熟悉 USB 电源标准、或者不熟悉现实世界中可能发生的故障。
我希望客户能够通过任何兼容的 USB-C 端口为其供电。
继电器 电流消耗:120mA
TPS65131电流消耗:660mA
总电流消耗:780mA
我的问题是:
1.在即将推出的 VBUS 线路上需要什么(如果有)保护? 我已经安装了 PTC 和 TVS 二极管、但我不确定这在这种情况下有多大帮助。
2.继电器线圈上的反激式二极管对于电源主机是否有足够的保护?

非常感谢!
-本