This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:USB-C VBUS 保护

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS7A39, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312558/tps65131-usb-c-vbus-protection

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS7A39TPS25810

您好!

我有一个器件由 标准 USB-C 充电器的 VBUS 线路提供的5V 电压供电。 它运行良好、但我不完全熟悉 USB 电源标准、或者不熟悉现实世界中可能发生的故障。
我希望客户能够通过任何兼容的 USB-C 端口为其供电。

继电器 电流消耗:120mA
TPS65131电流消耗:660mA
总电流消耗:780mA

我的问题是:

1.在即将推出的 VBUS 线路上需要什么(如果有)保护? 我已经安装了 PTC 和 TVS 二极管、但我不确定这在这种情况下有多大帮助。

2.继电器线圈上的反激式二极管对于电源主机是否有足够的保护?

非常感谢!
-本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我对 USB-C 也不太熟悉、但从 TPS65131的角度而言、它需要在负载瞬态期间输入电压保持稳定。 因此、我认为最好提供足够的 USB-C 电流能力。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的回答。 既然您已经说过您要 您熟悉该主题但尚未回答我的问题、是否 建议我在 另一个 e2e 论坛中提出此问题、或者是否有其他人可以回答我的问题?

    谢谢
    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben

    我们的专家是 OOO、并将 在明天回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian、我只是想查看您的专家是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您是否了解这款 USB-C 充电器的规格? 是否有任何与 TI IC 相关的信息?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您是否具有此 USB-C 充电器的规格?

    我希望它能与所有 USB-C 充电器一起使用、这就是为什么我想让有人了解 USB-C 标准的原因。

    是否有任何与 TI IC 相关的信息?

    可以! 目前是 TPS65131、但我还要求提供能够 保护 充电器和/或我的器件的产品建议(如果需要)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我是指 USB-C 充电器中使用的 TI 器件、如果您知道任何相关的 TI 器件、则可以在我们的相关产品系列中发布相应的主题来为您提供支持。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我不会得到有用的答案,但我必须说,这是真的令人失望。 我在设计中几乎只使用 TI IC、这主要是因为此论坛对于设计产品并在必要时从专家那里获得产品建议非常有帮助。 我很难相信 TI 找不到任何了解 USB-C 标准的人来帮助我升级设计以使用更多的 TI 芯片。 (例如、我的旧设计不使用 TPS65131和 TPS7A39)

    TPS25810等产品有很多可能适合我(我不知道)。 但我想我不会从 TI 找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我的意思是、您可以基于 TI 的任何 USB-C 器件发布新的 E2E 主题、那么该主题将自动转发给相关专家、进而您可以获得他们对 USB-C 充电器的支持。 请注意、您已将此主题与 TPS65131一起发布、因此已将其转发给我、但 USB-C 来自 TI 的不同产品线。

    因此、我建议您发布新主题、也可以在此主题中粘贴新主题链接、这样我就可以知道谁在支持 USB-C 器件、并且我可以在内部联系他们以进一步加速该过程。  

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    对不起,我误解了你的解释! 我发布了一个新主题。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315403/tps65131-usb-c-vbus-protection

    感谢您的帮助

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我正在尝试联系 USB-C 产品线、需要一些时间来获取他们的反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    从 USB-C 产品线获得一些反馈、以供您参考。

    具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3和交替模式的 TPS65988双端口 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器(修订版 B)

    在实施 USB Type-C 保护时避开这些难题

    让您的下一个 USB Type-C 设计实现电路保护白皮书

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、我会亲自体验!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    Br

    帕特里克