This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:根据应用场景、FuelgeIC 可正确匹配电池验证程序

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314766/bq27426-based-on-the-application-scenario-fuelgaugeic-can-correctly-match-the-battery-verification-program

器件型号:BQ27426

您好,

背景:

由于我们的应用场景、电池长时间处于 RELAX 状态、并且只有在电池自耗尽(Current 1mA)达到特定值后才会重新充电。

FuelGaugeIC 的睡眠模式有一个电流为10mA。 也就是说、FuelGaugeIC 不会检测到电池的自耗尽过程。

充电间隔:rm<rm<rm> 278mA 再充电;rm>rm>i 318mA 停止再充电并保持放松。

问题说明:

为了验证 FuelGaugeIC 的过滤 FCC 在老化过程中能够与新电池正确匹配、我们设想了以下情形。

通过 FuelGaugeIC 充电、充电电流为390mA;

在不使用 FuelGaugeIC 的情况下对电池放电、使用其他电路对电池进行放电。

问题:

1、此解决方案是否可行、而且经过滤的 FCC 是否可以跟踪电池的老化过程?
2、通过其它回路放电时、如果电流未通过 FuelGaugeIC、且 FuelGaugeIC 接通蓄电池电压、在放电过程中或结束时、RM 值是否会发生变化? 它是否与电池电压匹配?

3、如果不可行、请告知原因?

4 μ s、可行时、是否需要在充电停止和放电停止之间增加休息时间? 具体的时间设置是什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计不依赖库仑计数。 它使用一种也将 OCV 测量考虑在内的复杂算法。 无论电流是否很小、监测计都会考虑电芯电压= OCV 并定期更新 DOD、这都会导致真正的 RM 相应下降。 如果已启用平滑处理来更新过滤的 SOC、RM 和 FCC、则可以发出 SMOOTH_SYNC 命令。

    电量监测计在 RELAX 模式下通常不会更新经过滤的 SOC、RM 和 FCC (除非明确配置为在温度发生显著变化时更新)。 在这样的用例中、如果您想在长时间弛豫期间了解已过滤的 SOC、RM 和 FCC、我建议发出 SMOOTH_SYNC 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们 按照上述测试方法、使用三节 SOH 分别为89%、77%和64%的电池进行了5次充电<->放电验证。

    以30分钟的间隔发送 SMOOTH_SYNC 命令

    目前所有三种器件的695mA 中都有滤波的 FCC 和 True FCC。

    1、造成 FCC 值相同的原因是什么?

    2、试验周期是否足够? 需要多少周期?

    附件是测试日志、日志包含所有 DOD、PassedCharge、DOD final、DODatEOC 等。

    e2e.ti.com/.../FCC-Test-Log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:如果电量监测计获知每个器件的 QMax、Ra、充电终止和负载、那么所有三个器件不太可能显示完全相同的 FCC。 这可能是重合或电量监测计没有获知这些参数。

    #2:您需要至少一个严格的专用学习周期(开始时 UpdateStatus = 0x03),该周期允许首先(充电期间)进行 QMax 更新,然后进行 Ra 更新。 或者、您需要多个(数量取决于与 GoldenImage 比较的 QMax 和 Ra 不同程度)常规周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    第1条、 问题背景:

    所有三个器件都加载了新电池生成的 FS 文件。

    我们就取得的成果与 TI 上海 FAE 进行沟通:

    电池的 SOH>80%,不需要完全充电和完全放电,有充电和放电过程,FuelGaugeIC 可以与电池的 FCC 相匹配。

    SOH<80%的电池需要充满电和放电才能使燃料 IC 与电池的 FCC 匹配。

    我们的目标:

    结合我们的应用程序,验证电池的 SOH>80%,加载新电池的 FS 文件,以及使用期间的 FuelGaugeIC 是否可以与电池的 FCC 匹配。

    测试步骤:

    步骤1:充电到 rm>11b、316mA 充电电流390mA。

    第2步:放松5小时

    第3步:放电至 Vbat<3880mV。

    步骤4:静置5小时

    第5步:第1轮结束,继续执行第1步--第4步

    注意:以30分钟的间隔发送 SMOLUEED_SYNC 命令

    问题:

    问题1:我们如何验证测试的目的?

    问题2:如何使 FuelGaugeIC 的 FCC 与不同的 SoH 电池正确匹配而不执行完整的学习循环?

    问题3:根据您之前的回复、我们的理解是:
    对于我们的应用场景,FuelGaugeIC 的 FCC 可以在使用电池期间逐渐匹配电池。 这种理解是否正确?

    此测量仪表不依赖于库仑计数。 它使用一种也将 OCV 测量考虑在内的复杂算法。 无论电流是否很小、监测计都会考虑电芯电压= OCV 并定期更新 DOD、这都会导致真正的 RM 相应下降。 如果您已启用平滑处理来更新过滤的 SOC、RM 和 FCC、则可以发出 SMOOTH_SYNC 命令。

    Q4:您在 e2e 上从美国回答案例的时间间隔是多长? 我想跟大家预约、以便在线实时交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试看上去正常。 休息时间可能会减少到大约1.5小时。

    答1:我不知道如何回答这个问题。 有一个鸡和蛋的问题。 如果您使用监测计 SOH 功能、您在监测计学习之前不会知道 SOH、但您需要知道 SOH 才能判断要使用哪种学习方法。

    答2:不能这样做。 电量监测计不会在常规周期(非专用学习周期)内允许电池参数发生较大变化。

    解答3:是的、电量监测计最终会收敛。 这是该算法的核心方面。

    A4:团队(包括我)在美国中部的正常工作时间在线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    本例中的 SOH 不是 Fuel 监测计中的寄存器值、而是我们使用测量仪器测量的值。 测量方法:电池0.2C 充电至4.4V ->将30min->0.2C 放电至3.3V、根据电池的放电容量/ 1230mA 十六进制的设计容量记录电池的真实 SoH

    问题:

    Q1:当已知电池的 SOH>80%并插入设备时,会出现 充电过程和放电过程(放电过程不会通过 FuelGaugeIC),FuelgeIC 是否能够逐步匹配电池的状态?

    Q2:如果 Q1为是、则 FuelGaugeIC 为了与电池的状态保持一致所需的充电过程大约数量是多少?

    ≥:为 RM V í≥316mA 充电、直至电池自耗尽至 RM < 277mA、再次充电至 RM T á n 316mA 继续循环。

    Q3:如果 Q1为否、FuelGaugeIC 在未充满电和放电时如何与电池的状态保持一致?

    a1:我不知道如何回答这个问题。 有一个鸡和蛋的问题。 如果您使用监测计 SOH 功能,则在监测计学习之前您不会知道 SOH ,但您需要知道 SOH 才能判断要使用的学习方法。

    Q4:FS 文件是基于设计容量为1230 mA 十六进制的新电池创建的 插入容量为 1230 mA±ú s??mAh 将满足常规使用的修改条件。

    A2:你不能。 监测计不允许在常规周期(非专用学习周期)中对电池参数进行较大的更改。

    附件是 FS 文件。

    e2e.ti.com/.../3817.0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:充电和放电电流都必须通过监测计才能正常工作。

    A2:电量监测计需要充放电两次循环。 没有办法解决这个问题。 常规使用期间的深度至少为大约35% Qmax。 在没有滤波器的情况下、电量监测计也不会调节 QMax 和 Ra。 不可能为您提供具体的数字、因为这取决于您的电池、负载、充电终止条件、温度、年龄。

    A4:查看容量时、密钥为用于 Golden Image 的电池的 Qmax。 监测结果的误差将通过 Qmax 的差异进行跟踪(尽管它不是一个简单的公式)。 因此、电池的 QMax 与 Golden Image 的 QMax 差异越高、误差就越高。 一般而言、+/-3%可以。 如果超出、您将需要等待、直到电量监测计多次更新 QMax、直到电量监测计准确为止。