您好,
背景:
由于我们的应用场景、电池长时间处于 RELAX 状态、并且只有在电池自耗尽(Current 1mA)达到特定值后才会重新充电。
FuelGaugeIC 的睡眠模式有一个电流为10mA。 也就是说、FuelGaugeIC 不会检测到电池的自耗尽过程。
充电间隔:rm<rm<rm> 278mA 再充电;rm>rm>i 318mA 停止再充电并保持放松。
问题说明:
为了验证 FuelGaugeIC 的过滤 FCC 在老化过程中能够与新电池正确匹配、我们设想了以下情形。
通过 FuelGaugeIC 充电、充电电流为390mA;
在不使用 FuelGaugeIC 的情况下对电池放电、使用其他电路对电池进行放电。
问题:
1、此解决方案是否可行、而且经过滤的 FCC 是否可以跟踪电池的老化过程?
2、通过其它回路放电时、如果电流未通过 FuelGaugeIC、且 FuelGaugeIC 接通蓄电池电压、在放电过程中或结束时、RM 值是否会发生变化? 它是否与电池电压匹配?
3、如果不可行、请告知原因?
4 μ s、可行时、是否需要在充电停止和放电停止之间增加休息时间? 具体的时间设置是什么?
此致。