请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5036 大家好、
我正在尝试设计基于 LM5036的电源、但 EVM 上没有隔离电容器、LM5036如何防止变压器饱和?


BRS、
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
感谢您的答复。
EVM 中没有发现这基于 PCM 的说法。
LM5036参考设计设置为在峰值电流模式控制下运行、以防止变压器饱和。 [/报价]但我在数据表中看到了图1、似乎只有当电流达到限制阈值时、LM5036才会进入 PCM、在正常运行期间、LM5036仍会在 VM 下运行。 这是否意味着 LM5036 在正常运行中没有磁通平衡解决方案。
BRS、
达信