This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:有关此 IC 使用范围的问题

Guru**** 2337730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315677/ucc24624-questions-regarding-the-scope-of-use-of-this-ic

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC24612

永远把你关了。 我叫 Kurata。

我们认为此 IC 的主要用途是通过使用 FET 的同步整流控制来替代 LLC 型电源的两个次级整流二极管。
此外、我拥有在 LLC 电源开发中评估该控制 IC 的跟踪记录。
我们目前正在考虑使用带有 FET 同步整流的反激式电源作为输出二极管。
UCC24624配有两个控制电路、可用作次级同步整流控制器件。
因此、可以仅使用该器件的双电路控制配置中的一个电路、并将其应用于反激式电源次级侧的 FET 同步整流。
是否可以进行整流控制?
如果您在使用时遇到任何问题、请告知我们原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用用于驱动反激式 SR 的 UCC24612。  

    是否仍要在 反激式中使用 UCC24624?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta 先生

    这是 Hinox 的 Kurata。

    非常感谢您的回答。

    我知道使用 UCC24624有多么简单、并手头有评估板、因此我决定改用反激式方法。

    我连接了它并进行了测试。

    对于5V 输出应用、为简单起见、IC 电源(VDD)由输出电压供电。

    由于在输出短路时同步整流操作会停止、因此驱动器 FET 会过热。

    为了防止这一情况的发生、针对同步整流器 IC 的电源必须被连接至另外一个辅助电源(使用一个单独的绕组进行自偏置)。

    由于必须将其提取出来、因此会产生浪费的功耗并降低转换效率。

    因此、我想问您以下问题。

    考虑到这一点、建议的 UCC24612是否具有解决这些问题的功能?

    考虑到以上情况、这款 UCC24612是最佳选择吗?

    μ A UCC24612有两个同步整流连接:高侧 SR 和低侧 SR。

    无论我选择哪种方法、是否可以解决上述输出短路期间驱动 FET 过热的问题?

    ④How 有多大电压可用作变压器输出绕组的线路电压、而要使用的电路的直流输出电压?

    请再说一遍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的反激式设计中是在高侧还是低侧整流器中使用 SR 驱动器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta 先生

    这是 Hinox 的 Kurata。

    非常感谢您的回答。

     

    我收到了回复,但我无法理解问题的含义,"你在使用 SR 驱动程序吗?"

    目前、反激式电源的输出整流使用硅肖特基二极管整流器。

    我们正在考虑将 SR 驱动器更改为使用 FET 的同步整流器电路、以提高效率。

    这是考虑使用 UCC24624时第一个问题的答案、Manikanta 先生建议将其作为替代方案。

    我计划首次考虑使用 UCC24612。

    因此、我不确定是选择高侧 SR 还是低侧 SR、如此数据表中的示例所示。

    此时、如果我们设置了这样一个条件、即 SR 即使在输出短路时也不会过热、则 SR 的 Vcc 电源将为

    需要保持这一状态。

    这是 UCC24612数据表的一个应用示例、但当低侧 SR 短路时、Vcc 变为0V、

    我认为同步整流是不可能的。

    如果我们使用高侧 SR、我们希望即使在短路的情况下也能保持 Vcc、并且同步整流将继续进行。

    可以认为使用该高侧 SR 时、导通损耗不会显著增加、不会发生过热吗?

    请告诉我①~④我上次问过的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    我收到了回复,但我无法理解问题的含义,"你在使用 SR 驱动程序吗?"

    >我问您是在 高侧还是低侧应用中使用同步整流器。  在反激式设计中、整流器是高侧还是低侧。  我相信、如果评估模块没有相关示例、数据表也会提供相关示例。

    评估模块:  https://www.ti.com/lit/pdf/sluubp3

    目前、反激式电源的输出整流使用硅肖特基二极管整流器。

    我们正在考虑将 SR 驱动器更改为使用 FET 的同步整流器电路、以提高效率。

    这是考虑使用 UCC24624时第一个问题的答案、Manikanta 先生建议将其作为替代方案。

    >具有双路驱动器的 UCC24624可用于在反激式或 LLC 中并行驱动 FET。

    我计划首次考虑使用 UCC24612。

    因此、我不确定是选择高侧 SR 还是低侧 SR、如此数据表中的示例所示。

    >我会在低侧使用 FET、它更容易设置并且需要最少的电路。

    此时、如果我们设置了这样一个条件、即 SR 即使在输出短路时也不会过热、则 SR 的 Vcc 电源将为

    需要保持这一状态。

    >为了帮助这一点,我会使用一个反激,由主变压器的辅助绕组供电。  这样、当您短路时、输出 VCC 将不会由辅助绕组供电。  VCC 或 VDD 电容器将通过触发 ULVO 放电以禁用反激式控制器。  另一种选择是在控制电路中使用具有短路保护功能的反激式控制器。

    这是 UCC24612数据表的一个应用示例、但当低侧 SR 短路时、Vcc 变为0V、

    >如果您将 SR 驱动器短路、反激式控制器应逐周期电流限制以保护 SR。

    我认为同步整流是不可能的。

    如果我们使用高侧 SR、我们希望即使在短路的情况下也能保持 Vcc、并且同步整流将继续进行。

    >事实并非如此、VCC 电容器将不会继续充电。

    重访问题:

     考虑到这一点、建议的 UCC24612是否具有解决这些问题的功能?

    >我认为、如果您在低侧使用 SR 并使用辅助绕组控制反激、则可以防止 SR 过热。

    >考虑使用具有过流/短路保护的反激式控制器。  在以下链接中、TI 有许多器件可供选择。

    https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/flyback-controllers/products.html

     

     考虑到以上情况、这款 UCC24612是最佳选择吗?

    > 与使用二极管相比、使用 SR 驱动器将使设计更高效。

    >反激式控制器可在输出短路时防止 SR 过热。  SR 驱动程序不能解决此问题。

     

     

     μ A UCC24612有两个同步整流连接:高侧 SR 和低侧 SR。

    无论我选择哪种方法、是否可以解决上述输出短路期间驱动 FET 过热的问题?

    >如果你要使用 SR 而不是二极管,我建议使用低侧方法,因为它需要较少的组件。

    >请注意,司机本身 不会阻止过热。  上面提出了关于如何防止 SR 因输出短路而发热的建议。

    ④How 有多大电压可用作变压器输出绕组的线路电压、而要使用的电路的直流输出电压?

    > 这将基于变压器匝数比以及 VD、VS 和 VDD 的 UCC24612绝对最大额定值。  以下 比率将帮助您确定 这一点。  VA 是变压器绕组 NA 上的电压、VB 是变压器 VB 上的电压。

    VA/VB =不适用/窄带

    此致、