This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:技术参考手册中有错误?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333175/tps25750-error-in-technical-reference-manual

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25751

团队、您好!

突出显示的"RR"不应该是"VVVVV"吗?

下表中缺少位8描述:

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您指出这一点!

    其中的某些射野不应暴露、并已从下一代器件的 TRM 中修复或移除。 (TPS25751)

    对于任何新设计、我们强烈建议使用 TPS25751、而不是 TPS25750。

    谢谢。此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我注意到 TPS25750和 TPS25751的寄存器长度不同、对吗? 751中的一些地址也消失了。 我的客户已经开始使用 TPS25750进行设计 、因此迁移到751 会导致新的软件开发。

    2个问题:

    您能否确认 TPS25750寄存器中所有未记录的位都是只可读的、因此写入这些位不会产生任何影响?

    您能否在表1-1 (TPS25750 TRM)中确认它应该是 VVV 而不是 RR?

     感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我注意到 TPS25750和 TPS25751的寄存器长度不同,是吗? 751中的一些地址也消失了。 我的客户已经开始使用 TPS25750进行设计 、因此迁移到751 会导致新的软件开发。

    一些寄存器已添加、我们删除了对某些寄存器客户不需要的访问。  

    我懂了。 将来、我们强烈建议使用 TPS25751来进行新设计、因为其器件非常相似、并且751会获得最新的支持、因为它是750的后继产品。

    您能否确认 TPS25750寄存器中所有未记录的位都只能读取,因此写入这些位不会产生任何影响,请

    对于您展示的特定寄存器、中断寄存器:

    INT_EVENT:RO、无关

    INT_MASK:RW、只向隐藏位写入0

    INT_CLEAR:RW、只向隐藏位写入0

    您应该将隐藏位视为与保留位类似。

    您能确认在表1-1 (TPS25750 TRM)中它应该是 VVV 而不是 RR 吗?

    TPS25750应在扩展消息中报告1 Byete RR 版本。 根据 USB-RR 规范、固件版本是单字节、因此 PD 应该是8位字段 RR。

    谢谢。此致、

    克里斯