请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 BU 专家、您好!
能否通过引脚9状态的高低电平来判断 TPS2546的空载和负载状态? 当 TPS2546无负载时、引脚9为高电平、而当 TPS2546放电时、引脚9为低电平、对吧?
TPS2546通电时、DM_IN 和 DM_OUT 是否已连接? DP_IN 和 DP_OUT 是否直接连接?
如果未打开电源、则未连接 DM_IN 和 DM_OUT? 未连接 DP_IN 和 DP_OUT?

此致、
查理