This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:有关 TPS2546的一些问题

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313044/tps2546-some-question-about-tps2546

器件型号:TPS2546

BU 专家、您好!

能否通过引脚9状态的高低电平来判断 TPS2546的空载和负载状态? 当 TPS2546无负载时、引脚9为高电平、而当 TPS2546放电时、引脚9为低电平、对吧?

TPS2546通电时、DM_IN 和 DM_OUT 是否已连接? DP_IN 和 DP_OUT 是否直接连接?

如果未打开电源、则未连接 DM_IN 和 DM_OUT? 未连接 DP_IN 和 DP_OUT?

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    让我与团队确认一下、我将在本周晚些时候与您联系。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    尽快查找您的回复。 谢谢。

    此致,

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、一旦我听到回声、就会回到您的身边。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    有更新吗? 谢谢。

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我还没有听到。 我将在下周亲自联系他们、看看他们是否有任何更新。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    Unknown 说:
    TPS2546通电时 DM_IN 和 DM_OUT 是否已连接? DP_IN 和 DP_OUT 是否直接连接?

    数据线连接还取决于控制 GPIO。 最初不应连接这些线路、TPS2546将检查远端连接类型、并根据表格确定引脚之间的连接。

    如果电源未打开,则 DM_IN 和 DM_OUT 未连接? 未连接 DP_IN 和 DP_OUT?

    没有电源时没有连接。

    谢谢。此致、

    克里斯