您好!
我正在使用 TPS53679和 CSD95490组合为83A 生成0.8V 电压、为46A 生成1.2V 电压。 我已经使用4相 CSD95490来实现0.8V 电压、使用2相来实现1.2V 电压。
我观察到0.8V 在低于0.776mV (最小限值)时由于毛刺脉冲而下降。
我想电压的瞬态响应参数不好。
我们在文档中找不到有关这些参数的任何帮助。
您能帮助我们找到这些参数吗?
AC_GAIN、AC_LL、INT_TIME、INTGAIN 和斜坡电压? 关闭 USR2和 USR1、情况会怎么样?
此外、请帮助了解如何输入 blank_time_rising 和 MINTOFF 参数?
如何输入 PS_APH? 它应该是"在 ps1模式中一相激活"还是"两相激活"?
此致、
拉西夫