This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:补偿参数

Guru**** 2538230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312398/tps53679-compensation-parameters

器件型号:TPS53679

您好!  

我正在使用 TPS53679和 CSD95490组合为83A 生成0.8V 电压、为46A 生成1.2V 电压。 我已经使用4相 CSD95490来实现0.8V 电压、使用2相来实现1.2V 电压。  

我观察到0.8V 在低于0.776mV (最小限值)时由于毛刺脉冲而下降。  

我想电压的瞬态响应参数不好。

我们在文档中找不到有关这些参数的任何帮助。

您能帮助我们找到这些参数吗?  

AC_GAIN、AC_LL、INT_TIME、INTGAIN 和斜坡电压? 关闭 USR2和 USR1、情况会怎么样?

此外、请帮助了解如何输入 blank_time_rising 和 MINTOFF 参数?

如何输入 PS_APH? 它应该是"在 ps1模式中一相激活"还是"两相激活"?

此致、

拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以提供电子邮件 ID、我可以提供配置文件。 不过、我已经将它附在这里。

    此致、

    Rasife2e.ti.com/.../0v8_5F00_voltage_5F00_droop_5F00_setting_5F00_updated.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS53679_5F00_1.pdf

    我已在此处上传原理图。 请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:  

    简单介绍一下补偿参数。  

    降低 ACLL 将有助于加快瞬态响应和减小相位裕度、但降低幅度过大可能会导致环路不稳定。 将其增加会产生相反的效果。  

    对于交流增益、降低增益有助于提高瞬态稳定性、但也会以瞬态速度为代价。 增加则会加速瞬态响应。  

    积分时间常数有助于瞬态响应期间的稳定时间。 减小稳定时间将会更快。  

    斜坡电压有助于改善抖动和纹波性能。 降低 ESD 会降低瞬态响应、但有助于消除抖动和纹波。  

    启用 USR1和 USR2用于下冲衰减机制。 USR1/2只是阈值将有助于增加相位以减少负载插入期间的下冲。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看配置文件并建议针对该要求进行的更改?

    此外、我了解到的 Vout 转换速率对我提到的这个问题有任何影响吗?

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    您可以详细说明一下问题。 输出中的干扰的含义以及您能否连接支持的波形。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya、

    我将生成0.8V。 1分钟后电流会下降。

    然后我将电压增加到0.81V、然后达到稳定。 但同样、当负载电流从10A 增加到30A 时、电压会下降、因为我们使用了电源监控器器件、在该器件中、我们将使能设置为在电压低于0.776V 时关闭。

    现在、我在电源监控器器件中放置一个持续4毫秒的干扰滤波器。 然后电压不会下降。 我想问题在于瞬态响应参数。

    我已共享上述配置文件和原理图。

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CSD95490器件以1、3、2、4的相位顺序排列在另一个下方。 TPS53679器件位于顶部。

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    我们正在进行这方面的工作、将在一天内与您联系。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    在 Vout 命令更改期间就能考虑到 Vout 转换速率。 从配置文件中可以看出、 ACLL 的值与 Vout_Droop 相比过高。 尝试这些值

    ACLL = 0.3m Ω

    INT_TIME = 6us

    您能否在负载瞬态期间捕获 Vout 波形。 它将有助于确定补偿参数值。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya、

    在工具中、ACLL 的最小可能值为0.5m Ω。 我应该尝试一下吗?  

    我允许的0.8V 压降是+/- 24mV。 是否应该增加 Vdroop?

    现在、只有当我将 Vout 增加到0.81V 时、0.8V 才会稳定一段时间。 只有这样、我才能进入增加负载电流的阶段。 您是否希望将输出电压设置为0.81V 的波形?  

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    由于您的规格是0.8 +/- 24mV、因此保持 Vout=0.8V 且 Vout_Droop = 0m Ω。 按下图所示设置参数

    进行这些更改后、请在负载瞬态期间发送 Vout 波形。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将输出0.8V 的图像附加在此处。 我在关闭时禁用 UVF 响应后、电压稳定在0.799V。

    或者即使我给 UVF 放了4毫秒的干扰滤波器、它也是稳定的。

    但当启用关断的 UVF 响应后、电压将关闭。

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    将 ACLL 增加到1m Ω、将 INT_TIME 增加到4us。 尝试捕获 Iout 和 Vout。 捕捉 Vout 和10mV/div 刻度的偏移为0.75的波形、以便我们更好地了解瞬态部分发生的情况。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya、

    我附加了具有0.75V 偏移和0.8V 偏移的 Vout 波形。 在该观察中、负载电流约为8-9A。

    此外、还随附了用于该观察的补偿参数和 Vout 参数。

    由于瞬变低于0.774V、电压仍然关闭。

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya、

    我上传了另一个波形捕获、其中时分在偏移0.75V 时发生变化。

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    将 AC 增益值减小至1、以便过冲会减小并可能有助于 Vout 波形。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya、

    我将交流增益值减少到了1、结果不稳定。 仍然是以前产生的 UV 故障。

    然后、我将增益减小到0.5、发现对于交流增益值1、它的稳定时间比原来长。  

    还有任何其他参数可以尝试更改吗?  

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使交流增益值为0.5、即使运行时间较长但仍保持稳定、也会出现 UV 故障。

    其他参数是什么、我们可以尝试更改?

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    在恒定负载期间、Vout 波形是否不稳定?

    如果仅在瞬态期间不稳定、则尝试将 INT_GAIN 降至1并将 ACLL 增大至1.125。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya、

    否、在8-9A 之间变化的恒定负载期间、Vout 波形不稳定。

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与斜坡电压有什么关系吗?

    此致、

    拉西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasif:

    由于 Vout 即使在恒定负载期间也不稳定、因此似乎存在频率抖动。 解决这个问题的可能选择是增加斜坡电压和增加 ACLL 值。 您可以尝试这些。

    此致、

    Chanakya。