This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:9V-56V 输入电压到51V 输出电压/1A 转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5156, LM5158, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315140/lm51581-9v-56vin-to-51vout-1a-converter

器件型号:LM51581
主题中讨论的其他器件:LM5158、LM5157、 LM5155、LM5156

您好!

我现有的 ADI LT3758 SEPIC 设计存在一些问题。 因此、我计划设计一个使用 TI 器件的电路、以便通过12V/24V (9V-40V)电池或以太网输入(40V-56V)生成51V 输出。 总体输入范围为9V-56V、输出电流要求为0.5A-1A。 该输出将连接到 PSE IC、它通过 POE 为下一个下游器件供电。

我已将上述参数输入到 Excel 计算器中、表明 LM5158/LM5157不是正确的器件。 您能否建议使用替代设计解决方案将9V-56V 转换为51V/1A?

e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_SEPIC.xlsx



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    器件系列 LM5155至 LM5158应该是适合总体应用的正确器件选择、但在选择最终器件和拓扑时需要考虑一些注意事项。
    LM5155和 LM5156具有外部 FET、因此可以提高电流电平
    LM5157和 LM5158具有内部 FET
    此外、5155和5157的额定输入为45V、5156和5158的额定输入为60V。

    首先要确定拓扑结构。
    如果您具有较高的升压量(例如、最坏情况下的9V --> 51V)、则可以非常接近最大占空比能力、这对所有四种器件都是类似的。
    此外、如果输入电压上升到高于输出电压(例如、输入电压56V、输出电压51V)、您是否需要该器件来降压输出、或者旁路操作是否可以?

    您可以通过反激式拓扑来解决这两个问题、它允许通过改变绕组比来降低电压和调节占空比。
    如果选择不同的绕组比、初级侧的电流额定值可能会增加、因此请务必检查内部 FET 器件是否仍然可以支持最大负载条件。

    您可以随意使用我们的功率级设计器工具对主要参数进行一些快速计算。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    如果您确定了合适的拓扑和器件、请在必要时随时再次与我们联系以审查新设计。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas
    非常感谢您的详细回答
    我已经通过私人信息向您发送了方框图和 ckt。
    请评论和反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    请允许我们暂时联系您。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    很抱歉耽误你的时间。
    我发送我的评论意见在私人通信。

    此致、
    尼克拉斯